This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如上图所示,无法打开查看项目工程文件,文件图标也无法正常显示,双击打开文件时会崩溃,但是可以正常编译使用;尝试修改Eclipse.ini配置文件中的内存大小以及重装CCS软件都没能解决;尝试升级到CCS12.2解决了这个无法查看和编辑文件的问题,但是12.2版本使用我当前的sdk包似乎有兼容问题,导致编译无法正常通过,因此把版本回退成现在11.1的版本,结果11.1版本还是存在这个问题,请问出现这种问题的原因是什么,要如何解决?
结果还是
您好,
您调整Eclipse.ini到了多少?
这边建议您调整 ccstudio.ini,具体可以查看https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#heap-and-jvm-settings
您好,
抱歉我们无法给出非常明确的原因,CCS 中的某些功能可能会占用大量内存,的确有可能在版本优化上v12比v11更好。
具体的原因可能取决于多方面。包括但不限于CCS运行的环境如何,是否处于debug界面,views打开的多少,加载的可执行文件有多大(如果加载了工程),是否使用了“堆栈使用情况”视图等。
所以我们还是优先建议可以升级到最新版本的CCS来进行操作。