Part Number: UCD3138
用UDC3138做的一个恒流数字电源,SCI做的485通信,通过485设置输出电流,当设置的电流设置在5以下时,电源工作正常,通讯也正常,但是当电流设置在5A时,485就不通讯了,而且后面也不会通讯;
我使用了一个定时10s不通讯就复位SCI功能,也不能恢复通讯,除非在电源停止工作时,复位功能才起作用,可以恢复通讯,但是根据电源工作要求,这个方式行不通,只能用来验证,是由于电流过大造成的通讯中断;
请教有什么方法可解决此问题,或者在SCI软件配置上有什么方法可以改善?