当我尝试放置param的时候弹出ERROR说library中的special并不存在,然而当我在cadence\SPB_XX.X\tools\capture\library\pspice中寻找时,发现special.olb是存在的。这是否说明capture并没有正确地指向它?该如何做呢?
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
你有显示问题的屏幕截图吗?
error(orcap-4272):fail to place symbol instance for model 'param' because library 'special' doesn't exist.
这可能是什么问题呢?感谢请教!Daniel Daniel
请将光标留在param的行上,看看弹出窗口显示什么:
您好!
当我把光标停留在 param 的 part name 行上时,弹出窗口显示:special | param .
Daniel Daniel
请重新安装TI模型库:
一旦完成,请检查相同的内容。
我在help中选择了reinstall ti models and libraries,重新安装了模型库。
然而之前的问题依然存在,仍然是相同的内容,没有改变。
你看到这个文件了吗?时间戳是什么?
这与我现有的不匹配。请卸载 PSpice for TI,重启电脑,然后使用最新的安装程序重新安装。