搭建的环形振荡器如图:
使用了三个CD74AC04作为反相器,并将其首尾相连,并在三个反相器的输出端加入电压探针,仿真结果如下:
并没有出现振荡现象。并且点开电流与功率显示,发现异常情况:
显示反相器功率1.136MW,输入电流227kA,明显不可能。
希望有人可以指导一下,谢谢。
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
设置初始条件了吗,需要给电路一个 “启动信号”,否则可能因初始状态不确定而无法振荡。
谢谢您的提醒。但是已经我尝试过设置初始条件,用独立源在第一个反相器处输入一个阶跃信号,然后添加一个定时开关,在阶跃信号输入一段时间后断开开关,但是电路依然无法起振。而且功率异常的情况也难以解决。
网上的这篇博文您参考一下: zhuanlan.zhihu.com/.../1936521430834614374