在tps5430的手册中,声明了两个nc引脚内部无连接,外部可悬空,可是仿真时却强制要求必须连接,就算连接后,内部无连接也无法正常运行仿真。还有一个可以悬空的ENA引脚,哪怕设置了NC,运行仿真前也会警告pin未连接。
您好,
在这里添加一些背景信息,
我们经常发现客户对原理图或设置进行更改、这可能会导致意外错误。 这就是我们主动请求客户文件的原因。 我们注意到、使用标准 TI 库文件时、问题通常会消失、因此将它们的文件与已知的有效参考文献进行比较可帮助我们快速找出问题的根源。 这是我们使用的标准故障排除实践。
我们将尝试使用库文件、看看是否可以复制该问题。