请问include options有上限吗?我发现include options超出一定数量之后编译会出现乱码?如何解决此问题
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
您测试的是哪个示例工程,SDK版本是多少?MMWAVE-MCUPLUS-SDK Software development kit (SDK) | TI.com
你好,使用的是2944LC的oob工程,SDK 版本是4.7.1.3,CCS版本是2031。目前是加入了我们自己的一些协议栈等代码,然后将include options修改成相对路径之后依旧会出现这样的问题,但是依旧会出现这个乱码的错误
我不确定导致这个问题的原因是什么,包含路径是以数字开头的,您尝试重命名为Cfg_0 BLL_1 , 有帮助吗?