How to run the Evaluation Module GUI TPS92530 Software without the Internet in the frist time?
您好,
您是否已安装成功GUI软件?您现在遇到了什么问题?
根据用户手册“5.1.1 Installation Overview” ,没有要求必须联网。
您好,已经成功安装GUI,但是首次运行需要检查更新,如用户手册Figure 5-6. Update Screen 1。不联网无法运行GUI,因为无法更新。但办公网是不能连网的。
您好,我是已经成功安装GUI,但是在首次运行需要检查更新,如用户手册中Figure 5-6. Update Screen 1所示。办公网无法联网如何解决?
建议解决网络连接问题,无法提供最新的安装包。