Part Number: TMS320F28335
rs485的RE DE控制引脚连接DSP的GPIO13(已看原理图),但是GPIO13即使不配置,DSP也可以接收到PC发送的数据(且能通过CRC),或配置GPIO13但是设置为发送模式PC按道理发送给DSP数据不会被DSP接受,但是仍然能接收到PC的数据,不论怎么修改数据DSP都发送不到
另外:
1、RS485 A B线没有接反,(尝试反接后 收发都无数据)
2、波特率验证无误
感谢您对TI产品的关注!关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。
参考下方链接的回复。
TMS320F28335: Use f28335 for RS485 communication - C2000 microcontrollers forum - C2000︎ microcontrollers - TI E2E support forums