Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14, TDA4VM
TI DSP自6678出来,10多年来几乎完全停滞了,风头完全被FPGA与ARM盖住了,这个本身就不重要,重要的是,好像是TI 自己放弃了,高端DSP几乎没有任何往前推进发展了,主频到1.25GHZ没有任何往前推进的意思了,是不是当6678推出后,强盛到一定程度后,外部对手的改型,最终导致了技术的瓶劲?还是DSP架构本身就面临严重瓶颈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI有更高频DSP产品的开发计划吗?把所有其它家厂商的DSP挤到一定程度后,感觉TI自己没动力了,结果10多年来,DSP高端上几乎看不到啥进展,而ARM竞争相当激烈,TI自己也在里边挤,从结果看,就是自己也要放弃DSP架构了。
在C6678后,TI发布了基于C66核和A15核的多核异构处理器66AK2H14,可以更好的将DSP的数字信号处理的高性能特点和Linux的广泛应用相结合。
在2020年初,TI发布了新一代更高性能的C7x DSP内核,C7x DSP内核做为计算加速单元集成在了Jacinto 7家族中,主要应用在汽车ADAS领域和工业edge AI市场。
C7x DSP和MMA 的搭配使用大大增加了Jacinto 7 家族 AI处理的算力。基于市场的应用需求,我们会继续推出基于C7x DSP 内核的 更高性能,更优能耗比的系列处理器。
随着C7X的出现,TI目前正致力于高性能DSP的开发。C7x 时钟速率为 1GHz,但对于多个应用领域来说,其性能为 2-4x C66x DSP。我们的客户目前正在以下关键技术领域使用这些 DSP:汽车、专注于工业 4.0 的工厂、 Edge AI等等。在这些领域,网络、连接、安全、安全软件以及驱动程序,可以通过 ARM 核上实现,而 DSP能更加专注于高性能信号处理 ,这种异构架构能够同时满足信号处理需求以及在 ARM 内核上运行的其他通用堆栈和软件的需求。