Hi Team,
想找能支持SPI双边沿的master的MCU,能发出支持单边沿和双边沿的数据。
非常感谢。
Tom Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请问您是指使用双边沿时钟吗?这个可能不太行,因为 IP 已经使用了两个时钟边沿,一个用于采样,另一个用于移出数据。
请查看 TRM 中 McSPI 中的相位 + 极性部分。
如果master有有一个时钟双边沿都用于移出数据,再给出另一个延迟时钟让slave采样,我想这是可以实现的。
www.ti.com/.../AM2432
手册266页
这是我在贵公司找到的一款含有双边沿spi的MCU,但是该MCU太复杂了,想找一个简单一点的,可以帮忙找一下吗?