This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
新电脑安装报错,too many machines attempting to connect with the same access key,如何解决,谢谢!备注:access KEY是第二次申请的
,第一次申请的key已经在其他电脑使用正常。
您好,新申请的access KEY 应该是可以用在三台设备上。 之前的设备是不同的accessKEY。
您现在是不是发现新申请的只能用在两台PC上吗?
同一个账号下的一个Key用了几台电脑?一个相同的key可以使用三台电脑。
您第一次申请的key用了几台电脑?三台吗?然后又使用同一个账号重新申请的key,现在一台电脑都用不起来是不是?
您好,我的理解是同一个账号申请一个key,这个key能使用三台电脑。
或者说一个账号只能申请一次Key。我再确认下。
另外,第一次申请的key您只使用了两台电脑,可以用在第三台电脑上,为什么要重新申请key?
我感觉是这样的:单个账户重新申请key也被认为和之前账户使用电脑数量叠加,即是单个ti账户无论重新申请多少次KEY,有且只有三台设备可以安装!以上信息请与ti的pspice团队确认一下,感谢!
您好,如果您这边提示too many machines attempting to connect with the same access key。说明安装已经达到上限。
如果这边还需要在其他电脑上安装,需要提供您的邮箱地址给美国工程师,她们会去核实一下,然后如果确定换PC,重新安装model的话,她们可以帮忙对不用的PC进行recall。
方便提供下邮箱地址吗?然后我这边再去帮您跟进和确认。