原本版为TPS65217 正常批量使用后(性能稳定) 由于芯片供货问题,将PMIC 替换成 TPS650250 ,参考tps650250 with am
335 的参考文档 调整时序电压 上电系统可正常上电 SD -> UBOOT 但是后续启动十分不稳定。
常出现的情况:
1. data abort
Booting from nand ...
NAND read: device 0 offset 0x80000, size 0x4000d0
262144 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x800000
data abort
pc : [<9ff63572>] lr : [<9ff637a1>]
reloc pc : [<80824572>] lr : [<808247a1>]
sp : 9df13c84 ip : fffffffc fp : 82658600
r10: 0000082c r9 : 9df1eec8 r8 : 82658000
r7 : 9ff60f33 r6 : 00000000 r5 : 9ffbaaa8 r4 : 9ffbaaa8
r3 : 9ff6356d r2 : 00010000 r1 : 00000000 r0 : 9ffbaaa8
Flags: nZCv IRQs on FIQs off Mode UND_32
Resetting CPU ...
resetting ...
CCCCCCCC
2 undefined instruction
NAND read: device 0 offset 0x80000, size 0x40000
262144 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x800000
data abort
undefined instruction
pc : [<82484800>] lr : [<9ff65b11>]
reloc pc : [<62d45800>] lr : [<80826b11>]
sp : 9df13e28 ip : 00000101 fp : 82484800
r10: 00000802 r9 : 9df1eec8 r8 : 82484800
r7 : 9ff60f33 r6 : 00000003 r5 : 9ffbaaa8 r4 : 9ff3f1c8
r3 : 600001b3 r2 : 44e35000 r1 : 00000000 r0 : 00000000
Flags: nZcv IRQs on FIQs on Mode 000 r
Resetting CPU ...
该问题有点类似与这个问题。
am335x u-boot fails - Processors forum - Processors - TI E2E support forums
较原始稳定版本只去掉了tpos65217 电源 以及uboot 配置mpu core 都为 opp100 DDR参数校准过了,且原版ddr跑的很稳定,不存在ddr的问题
借鉴上面帖子的方法 开启这两个宏 关闭cache
#define CONFIG_SYS_DCACHE_OFF
#define CONFIG_SYS_ICACHE_OFF
确实可以 uboot正常启动到
Starting kernel ...
但是很大概率停在这里,并且存在正常启动的时候,启动的bootarg 是使用了很久的了不存在问题
现在再这里提出两个问题 求指点
1 为何65217版本 不需要关闭cache 而uboot 去点电源设置opp100 后
会出现cache相关问题
2 为何关闭cache boot 出现大概率boot 不了linux 停在 Starting kernel ...。