Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TMS320C6678, TPS56C215
我们使用TPS56C215 这个配合LM10011 这个可以给TMS320C6678供电吗?
疑问:
1.TPS56C215这个是有FB pin的,TPS56C215这个配合LM10011 可以给TMS320C6678供电吗?
2.我的电压要0.85-1.1V,TPS56C215 内部的VFB是0.6V, 然后LM10011 的 IDAC_OUT 连到TPS56C215 的FB作为调压,我看LM10011规格书上的计算公式计算
计算出RFB HS = 4.3k 而RFB LS = 5.1k, 这样可以吗? 这样配值对吗?
3.因为我看TPS56C215设置电压都是10k上下的电阻,请问我上面的阻值可以吗?
原理图如下图