Other Parts Discussed in Thread: VCA2615, VCA810
请求指教,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您指的后端的输入端需要端接匹配电阻是这个意思吗?一般是不需要端接,像有些全差分运放,推荐电路会要求加上Rt匹配电阻,保证同相和反相输入端之间的平衡。
您使用的哪款运放型号,可以参考下数据手册,建议使用datasheet中推荐的反馈电阻Rf以及一些推荐电路。
就比如说VCA810和VCA2615这两款低噪放大器级联,需要注意什么呢,两级之间需要阻抗匹配么,还是说直接输出连输入就行?
还有就是,我直接连最多放大80dB就失真了,我不知道这是阻抗匹配的问题还是输出饱和了呢?
阻抗匹配问题和饱和问题导致的波形是不一样的,饱和的波形是峰值被削波。
而阻抗匹配问题的波形是波形不连续。
您可以附上您测试的波形看下。
削波的话,和阻抗匹配没关系,输出达到饱和波形削波。
要么降低放大倍数,要么提高供电电压范围,对照下数据手册Vout距离电源轨的电压多大,从而判断至少需要多大的供电电压。
1dB的损耗,大概也有1.1V 的损耗。 TINA仿真中出现的吗? 可以把TINA 文件附上我这边看下。