Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A
我现在想选型一个限流的IC电源芯片
我的应用场景是:给一个蓄电池进行充电,因为本身供电还要保证执行机构的输出,我希望给蓄电池充电的电流限制在3A
请问TI是否有这样的限流方案?
充电电压是12V的,蓄电池充电电压是15V;如果这个限流芯片本身能BOOST升压就更好了,若不能我可以先boost升压再做一个限制3A的电流输出
求推荐选型方案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A
我现在想选型一个限流的IC电源芯片
我的应用场景是:给一个蓄电池进行充电,因为本身供电还要保证执行机构的输出,我希望给蓄电池充电的电流限制在3A
请问TI是否有这样的限流方案?
充电电压是12V的,蓄电池充电电压是15V;如果这个限流芯片本身能BOOST升压就更好了,若不能我可以先boost升压再做一个限制3A的电流输出
求推荐选型方案
Hi
12V充电到15V, 但是TI没有合适15V的升压充电芯片: https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/battery-management/charger-ics/products.html#p273=Switch-Mode%20Boost
可以考虑用升降压芯片,同时给实行机构供电,请问这个电压是多少?
工作电压是12V直流;蓄电池电压高于14.5V时,电池就开始充电;我希望同时限制蓄电池的充电电流不超过2A;
HI
充电电流可以由充电芯片控制,如BQ25700A, 在SYS给到系统,如果电压不对,需要额外增加一个电源转换芯片。
您的意思是先通过BQ系列限电流,输出再由一个boost电路升压?
Hi
是的,因为你系统所需要的电压和电池电压肯定不一致,所以肯定额外需要芯片做电压转换。