This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

充电电源芯片选型

Other Parts Discussed in Thread: UCC3802, UCC3813-2, UCC2813-2, UCC2802, UCC2813-2-Q1, UCC2802-Q1, UCC1802

您好,咨询个问题。

问题描述:

要做一个无线充电电源的接收端的设计,接收线圈先不考虑,只考虑线圈后的电路,输入电压是18~20V的交流电压,电流是4A,输出是16.8V,电流是2A的恒流给电池充电,电源芯片怎么选择。用WEBENCH设计软件选择AC输入,具体配置如图所示,设计后将纹波减小,效率增大,可保留7个推荐电路,有UCC2802\UCC3802\UCC2813-2\UCC3813-2\UCC2813-2-Q1\UCC2802-Q1\UCC1802这7个电路,外围设计都相同,只是芯片不同,

1、这几款芯片是否能满足我的要求哪,选择哪款更合适?

2、这几个芯片主要的区别是什么?

3、是否可直接应用WEBENCH设计出的电路绘制电路图?

  • 您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,

    输入电压是18~20V的交流电压,电流是4A,输出是16.8V,电流是2A的恒流给电池充电,

    您提到的这几款器件都是通用电流模式 PWM 控制器。 接收器不需要isolated。

    接收器应该包括一个整流器和一个 DCDC 转换器。 您能具体提供下您对接收器的详细要求以及接收器的详细电路图吗?

  • 您好,感谢您的回复。要设计一个无线充电的模块,发射和接收的线圈还在设计,接收线圈后半部分也同时设计,我想咨询的是接收线圈后半部分的内容。线圈后半部分的输入应该是一个18~20V的交流电,电流是4A;输出要求是一个16.8V/2A的直流电源给电池充电。用WEBENCH设计时出现了上面提到的7种电路,想咨询:

    1、设计方法是否正确?

    2、不选择isolated,频率选择50hz,得到的电路图和选择isolated,频率为60hz的都一样。

    3、电路可直接应用吗,图中的L1是扼流圈吗,整流桥前面的器件没有给参数。

    下图是推荐的图

  • 1、设计方法是否正确?

    2、不选择isolated,频率选择50hz,得到的电路图和选择isolated,频率为60hz的都一样。

    您好,如果只考虑AC 18~20V 输入,DC 16.8V/2A 输出,您可以在此处使用通用 PWM UCC28C4x 或您所说的上述 器件以及 isolated flyback topology。

    3、电路可直接应用吗,图中的L1是扼流圈吗,整流桥前面的器件没有给参数。

    无线充电器中通常使用 full-bridge + buck topology。 L1 是 EMI 滤波器中的共模扼流圈。