您好,咨询个问题。
问题描述:
要做一个无线充电电源的接收端的设计,接收线圈先不考虑,只考虑线圈后的电路,输入电压是18~20V的交流电压,电流是4A,输出是16.8V,电流是2A的恒流给电池充电,电源芯片怎么选择。用WEBENCH设计软件选择AC输入,具体配置如图所示,设计后将纹波减小,效率增大,可保留7个推荐电路,有UCC2802\UCC3802\UCC2813-2\UCC3813-2\UCC2813-2-Q1\UCC2802-Q1\UCC1802这7个电路,外围设计都相同,只是芯片不同,
1、这几款芯片是否能满足我的要求哪,选择哪款更合适?
2、这几个芯片主要的区别是什么?
3、是否可直接应用WEBENCH设计出的电路绘制电路图?