Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO, BQ40Z50
用BQ76952做项目,测试温度保护时,不管充电或放电OTC和OTD状态位都会置起导致充放电MOS都会关闭,不知道是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请问测试时有没有用到任何热敏电阻?阈值设置了多少?
如果有使用 bqStudio,请问热敏电阻测量的温度是多少?
此外您方便提供下.gg 设置吗?
用的是10K的NTC,用的是TS1脚,OTC是45℃,OTD是60℃,温度我是用吹风机慢慢往上加,在充电和放电状态下都有测试,GG设置如下BQ7695202.gg.csv
感谢您提供的信息。
无论充放电状态如何,都可以设置 OTC 和 OTD。 不需要设置为充放电,一旦 OTC/OTD 被置位,就会分别禁止充放电。
因此在相应的 OTC/OTD 引脚被清零之前,器件是无法进入充放电状态的。 45C 时没办法进行充电,60C 时不会进行放电。
详细信息请参阅Technical Reference Manual的 Sections 13.6.12 — Protections:OTC and 13.6.13 Protections:OTD。
你好!我的理解是和BQ40Z50温度保护一样,当充电状态时温度达到OTC阈值时,OTC位置起,充电管关闭,这时不管温度怎么增加,OTD位不能置起;当放电状态时温度达到OTD阈值时,OTD位置起,放电管关闭,这时不管温度怎么增加,OTC位不能置起;这应该是正常的保护,而不是在充电状态或放电状态OTC和OTD都可以置起
不管充电状态还是放电状态,OTC一般设置比OTD低,会有个问题,如果使用时在放电状态,当温度达到OTC阀时会关闭充电管,放电会异常,而此时还没达到OTD阀值
您好是这样的,正常运行就是这样的,如上一条给您的答复中提到的那样,工程师是根据Technical Reference Manual 的Sections 13.6.12 — Protections:OTC and 13.6.13 Protections:OTD给到您准确答复的。
其中对OTC的描述如下:"Note that charging does not need to be occurring for this protection to trigger. It is intended to be the threshold at which charging should not be allowed, not an indicator of if charging happened at this temperature."