Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, TRF7970A, TRF7962A, TRF7960, TRF7963A, TRF7960A, RF37S114, DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:
TRF7964A、TRF7970A、TRF7962A、TRF7960、TRF7963A、TRF7960A、RF37S114、DLP-7970ABP
我们已经针对多个 NFC/HF RFID 器件发布了常见问题解答文档。
这些指南涵盖的主题包括有关产品系列、评估产品和软件可用性的基本问题,以及一些应用特定的技术主题,例如读取范围和电路板设计。
TRF7970A 和 TRF7964A:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/sloa246
TRF7960、TRF7960A、TRF7962A 和 TRF7963A:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/sloa248
RF430FRL15xH:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/sloa247
RF430CL33xH:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/sloa244
在发帖提问之前,请先查看相应的常见问题解答,看看其中是否已经解答了您的问题。
此外,最好在 E2E 论坛中搜索您的问题,这里有许多已得到解答的帖子,这些帖子可能已经为您提供了答案,因此您无需等待我们给您回复!
其他 NFC/RFID 器件的常见问题解答
RF37S114 - 4mmx4mm ISO15693 应答器
- 问:为什么 DLP-7970ABP 不能读取此标签?
答:NFC 通信基于磁场,需要在应答器天线和读取器天线之间进行耦合。由于 RF37S114 的外形较小,因此很难使其与 DLP-7970ABP 的天线充分耦合。请参阅此应用手册,以详细了解可使用的天线尺寸及其提供的读取范围:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/scba035
- 问:TI 是否提供能够读取 RF37S114 的评估模块?
答:遗憾的是,我们没有能够可靠读取此标签的 EVM。已停产的 TRF7970ATB 或 TRF7960ATB 可以处理此问题,但 TI 不再出售这些产品,因此很难找到它们。
- 问:Android 手机能否读取 RF37S114?
答:如上面的问题 1 所述,很难将电话天线与 RF37S114 的小型天线耦合。此标签从不是设计用于任何手机,这是预期结果。要使用电话读取,需要使用典型尺寸的标签嵌体。
- 问:只要超过一厘米,我就无法读取 RF37S114。如何从更大的距离读取该标签?
答:即使在理想情况下,对于具有 200mW 输出的 RFID 读取器,读取范围也预计不到 2cm。RF37S114 是一款小型标签,专为闭环系统而设计。在这类系统中,标签将放置在非常靠近 RFID 读取器的位置。要获得典型的 ISO15693 读取范围,则需要使用正常的应答器替代。如需了解使用 RF37S114 执行的读取范围测试摘要,请参阅本应用手册的第 2 节:http://www.ti.com/cn/lit/pdf/scba035