Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TPS40210, LT1054
您好!
我产品中, 有个位置需要一个电极检测装置, 有一端需要产生负压, 不需要什么电流能力.
此前用LT1054I, 但是最大只产生了15V, 有没有更大负压的推荐呢? 不要重叠的, 尽量推荐元器件小的.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
不要重叠是什么意识?
你可以用升压芯片, 如果可以用chargepump的话,可以参考TPS61170推荐的参考电路,见datasheet page22, 图21. (可以用其他升压芯片,设计思路一样)
或者你可以采用反激芯片来做例如TPS40210之类,有变压器,负压很容易做。
有些方案推荐用2个LT1054实现更高的负压.
另外, 您推荐的2个IC, 似乎比MAX749要复杂多了.
Hi
一般用升压加chargepump的方式已经是很简单的了。