Part Number: PSPICE-FOR-TI
Other Parts Discussed in Thread: LM3488,
您好:
我使用的软件为PSPICE FOR TI 2020。在TI官网下载LM14020的model,在模型中我想更改其仿真步长由1ms改为5ms,但每次点击PSPICE软件的edit simulation profile时候,报出了图1故障“capture has detected projects that were not properly closed”,并闪退,闪退后又报出了如图2所示故障,我换了一台电脑,也试过从TI下载其他模型(如LM3488的model)都是这种情况,但我在自己创建的object里面创建并更改simulation profile却可以执行,非常期望您可以帮我解决这个问题,否则我接下来使用TI库进行仿真都使用有这个问题,始终无法仿真成功,非常期待您的回答,谢谢。
LM14020model链接:LMR14020-Q1 数据表、产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn
LM3488model链接:LM3488 数据表、产品信息和支持 | 德州仪器 TI.com.cn
附件zip文件为Windows临时文件夹下的会话日志和错误文件
图1 图2