您好,我用相同的时间开关进行BOOST的仿真模拟,但是发现更改为MOS的驱动开关(模拟PWM控制)后,时间开关失效,波形一直是开关长闭合的状态,是不能这么连接吗?还是我设置的哪些参数有问题。 如下图,左图开关正常工作,但有图开关一直处于常闭合状态。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我用相同的时间开关进行BOOST的仿真模拟,但是发现更改为MOS的驱动开关(模拟PWM控制)后,时间开关失效,波形一直是开关长闭合的状态,是不能这么连接吗?还是我设置的哪些参数有问题。 如下图,左图开关正常工作,但有图开关一直处于常闭合状态。


Hi Johnsin,
谢谢您的回复,我的问题可能没有表述清楚:我设置两个完全相同的时间开关,第一个模型里面可以正常动作,第二个模型接到MOS的驱动级后发现时间开关失效,一直处于长闭合状态,仿真文件附在下面。
补充说明:图1图2 都是BOOST的一个原理性的仿真,其中图1用时间开关SW1作为主回路的控制开关。图2是想用MOS作为主回路的控制开关,时间开关SW1在图2只是对MOS的导通状态进行控制,加在了门级驱动上。两个时间开关设置完全相同,但是图1的开关SW1可以开通闭合正常工作,图2的开关SW1一直处于长闭合状态。通过采集门级和SW1间的电压VF1发现一直是设定的驱动电压5V,无法实现通断控制。
Hi
我觉得第二个设置是有问题的, MOS直接用开关即可,不需要做二级设置(开关控制开关或者开关控制MOS)