This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tina仿真电流信号,怎么制造实时可变的电流源

当电路模拟的时候,用示波器查看输出,可以实现实时调动的电流控制

本来是想用电压源 + 电位器+ VCCS 转换一下,但是电位器也不可调啊,

软件帮助里写的电位器有设置属性,但是并没有找到可调的地方

另外,图中标红圈的是什么设置,我本来以为是设置属性值的快捷键,但是试过之后并不是想象的那样

  • 您好,

    TINA 应该没法实时调动电流的大小,因为仿真过程中没有人机接口。

    您是否有前提已知的电流随时间变化的波形?如果有的话,可以使用“ piecewise linear” 如下红色圈内信号波形,前面加上REPEAT FOREVER,结尾加上 ENDREPEAT,中间第一列是时间,第二列是信号幅值,这样您可以构造任何形状的波形,通过Test 可以预览波形,不知道这是否可以解决您的问题?