学员在题目那里下载的仿真文件,没有改动,直接仿真,一直有这个问题,请问老师怎么解决

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,抱歉,在题目那里下载的仿真文件是什么意思?
可能我这边无法帮助您,因为我们不确定是不是仿真文件的问题。
如果是pspice for TI的问题,我可以帮您去升级到tools team。
您好,您的问题在https://e2echina.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/797338/error-orpsim-16152-invalid-number-error-while-converting-token-tranformer-to-double-value-token-can-be-a-constant-or-expression
链接里已经给了回复,如有任何问题,我们在上述链接中跟进。
您好,如果是Pspice for TI的问题,我们会帮忙去确认哪里导致的问题。
但是model的问题,并且不是Pspice for TI库文件的model(因为您们考试的模型可能是其他第三方公司的),我们无法做到支持呢。