win10专业版, 安装的时候,双击之后, 弹出一个界面5秒左右,消失,在任务栏会出现一个图标,2秒就消失了。后面就没反应了。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
每个人遇到的异常现象可能一样,但是解决方法可能不一样,链接中提供的方法虽然没有解决链接中用户的问题,但不一定不适用您,因此也建议您尝试其中提供的建议。
以及下面之前我咨询的链接中的方法,也建议尝试下: