This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

无法安装Pspice



双击安装包时弹出窗口

  • 您好,通过查询过去的类似案例,这种情况很可能是您的 IT 安全权限问题。如果您使用 VPN,请尝试将其关闭并再次尝试访问。

    也有可能是因为您公司有加密软件,我建议您打开手机热点,使用自己的网络,这样安装看下是否有问题?

    如果仍然有问题,请尝试重新安装 pspice for ti,请注意 安装程序需要通过连网才能下载PSpice®for TI软件,请确保在整个安装过程中保持连网。

  • 您好,感谢您的建议。我关闭了VPN并且连接了个人热点,情况仍然没有变好。无法安装pspice for ti。报错内容一致。 我检查了电脑的网络属性,如图。

  • 您好,这种问题大多是因为您的 IT 安全权限问题,您防火墙关闭了吗?本地的IT也尝试联系问问。实在不行尝试重新安装 pspice for ti,请注意 安装程序需要通过连网才能下载PSpice®for TI软件,请确保在整个安装过程中保持连网。