请问ucc28780的PWML引脚第一个初始脉冲宽度如何控制?
感谢您的回复
PWML将在2.2us后跟随RUN信号,它不会受到外部组件设置的影响,如果已经让RUN引脚变高。
在启动过程中,IC会验证一些内容,比如CS是否正常,是否达到brown in这些条件,如果满足所有这些条件,IC将尝试启动。如果CS引脚处有足够的噪声,则会导致PWML脉冲变窄,从而阻止启动。可以增加电容/将其靠近IC引脚和GND,应该有助于启动。