各位同行大家好!
我在做一个硬件设计项目,想请大家推荐一款 低噪声放大器(LNA),主要需求如下:
- 频率范围:中心频率在 2.4GHz 左右,频段越宽越好。
- 增益:大约 20dB(越接近越好)。
- 带旁路功能:要求 LNA 内部自带旁路开关,能够实现信号放大与旁路切换。
如果大家有合适的芯片型号推荐或者使用经验,麻烦分享一下!最好能提供一些具体参数、使用心得或相关资料链接,非常感谢!
期待各位的建议和讨论!
感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.