1、SPICE-FOR-TI: 换了新电脑安装软件时候提示You have reached the concurrent device access limit. Too many devices are attempting to connect with the same access key;
2、请帮我删除以前的账号信号,我重新用这个账号进行申请。
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
请参考这个帖子的方式处理您的问题,
e2e.ti.com/.../faq-what-is-the-process-to-migrate-my-pspice-for-ti-license-to-a-new-computer
之前的三台电脑都已不再使用,有结果希望能收到回复。谢谢
尝试了一下发现我目前是个人使用,没有公司邮箱。无法在英文论坛发帖求助
请把您以前想废除的账号和目前想更换的账号都发给我。
废除账号与更换账号邮箱一样都是 2440169079@qq.com
您好,此问题正在处理中。
您好,这已经完成了。 请安装 PSpice for TI。