Recent Technical Articles
  • 模拟: 如何避免控制器短路至9V电源

    Other Parts Discussed in Post: BQ25890, TS3USB3000

    智能手机正在向超大屏、高分辨率、超长待机时间演进。这些功能都会加快电池的使用。因此,客户需要更快的充电速度。

     

    当智能手机和其它移动设备采用更大容量的电池后,充电适配器将需要拥有更高、更快的充电能力。虽然现在各大厂商提出了不同的解决方案, 但是核心思想是提高电源适配器输入端的电压。其中一个原因是,电源适配器的电流承载能力往往是非常有限的,采用更高的输入电压可以在不增加输入电流的条件下,提高输入功率。电源适配器的输入电压标准一般是5V。5V是USB VBUS的默认标准。电源适配器的输出端的电压,则是可以通过USB D+/D-两根信号线上的传输协议,根据输出功率需求适当提高的。现在典型的输出端电压有5V, 9V和12V三种。具体情况还要参考电源适配器自身的功率传递能力。用于控制充电的芯片,例如系统中的控制器,通过控制USB D+/D…

  • 模拟: 如何避免 POS短路至9V电源

    Other Parts Discussed in Post: BQ25890, TS3USB3000

    移动销售时点系统(EPOS)现在越来越普及。与传统的POS机不同的是,移动设备只有有限的电池续航能力,需要经常通过USB或其它连接设备充电。

    在其它移动电子市场,快速充电正在获得越多的青睐,相信EPOS很快也会采用这一方案。虽然现在各大厂商提出了不同的解决方案, 但是核心思想是提高电源适配器输入端的电压。其中一个原因是,电源适配器的电流承载能力往往是非常有限的,采用更高的输入电压可以在不增加输入电流的条件下,提高输入功率。电源适配器的输入电压标准一般是5V。5V是USB VBUS的默认标准。电源适配器的输出端的电压,则是可以通过USB D+/D-两根信号线上的传输协议,根据输出功率需求适当提高的。现在典型的输出端电压有5V, 9V和12V三种。具体情况还要参考电源适配器自身的功率传递能力。用于控制充电的芯片,例如系统中的控制器,通过控制USB…

  • 模拟: 电感感测:对按钮的重新认识

    电感感测技术使得设计人员重新思考那些已经存在很多年的许多问题。今天,我將为你展示一个按钮设计的先进方法;在这个方法中,不再需要使用任何的移动部件。

    传统上,电器和消费类电子产品上的按钮使用一个阻性触摸解决方案;这个解决方案依靠机械按钮来实现正常功能。移动部件的使用容易受到长期稳定性的影响,并且看上去不太美观。这个方法也无法实现外壳的完全密封,这也使它容易受到潮湿和其它污染物的影响。

    电容按钮已经解决了很多机械按钮存在的问题,诸如稳定性问题,但是电容按钮仍然会受到外来物质的影响,比如说按钮表面水滴。此外,有的时候戴手套就无法操作电容按钮。

    支持金属触摸技术的电感到数字转换 (LDC) 解决了这些问题,而同时又可以实现时尚而又非常可靠的按钮。其外壳可由单片金属制造而成(如图1中所示),这使其具有很高的成本有效性,并且不受潮湿环境的影响。

    1:包含四个按钮的ToM设计

    传感器是一个位于外壳内部的印刷电路板 (PCB) 线圈…

  • 模拟: 射频采样:频率规划产生洁净频谱

    **这篇文章是模拟接线 (Analog Wire) 内月度RF采样博客系列中的第8篇博文**

    你认为你的射频 (RF) 采样设计运行的还不错,其原因在于你选择了合适的器件,并且定义了时钟源。不过先等一等;你所要完成的工作还远非如此。在不进行适当的频率规划,以确保谐波或时钟混合杂散中产生出洁净频谱的情况下,即使是最好的器件也会造成性能下降。我在上一篇博文中讨论了与交错转换器有关的某些缺陷。频率规划始终是良好收发器设计的一部分,不过RF采样更加关键,这是因为信号一直处于所需的频率频带范围内。与其它具有中间频率 (IF) 或基频级 (BB) 的配置不同,RF采样架构不具有清洁频谱的窄频带通道滤波功能。

    在这些发射器中,管理要求将严格限制杂散乘积的等级,使其落在所需频带内,并且刚好在频带外。这些转换器内产生的杂散乘积在到达功率放大器 (PA) 之前无法被有效过滤掉。一旦受到辐射,这些乘积就有可能干扰其它用户。

    用一个RF采样数模转…

  • 模拟: 电压基准噪声对于增量-累加 A D C分辨率的影响

    你评估过一个ADC的噪声性能,并且发现测得的性能不同于器件数据表中所给出的额定性能吗?在高精度数据采集系统中实现高分辨率需要对模数转换器 (ADC) 噪声有一定的认识和了解。有必要了解数据表如何指定噪声性能,以及外部噪声源对总体系统性能的影响方式。其中的一个噪声源示例就是我的同事Ryan Andrews在他的博文,“小心!你的ADC的性能也许只和它的电源性能差不多。”中所谈到过的电源噪声。在这篇博文中,我将会看一看基准噪声如何影响增量-累加ADC中的DC噪声性能。

    如图1所示,你可以用短接至中电源电压的正负输入来指定和测量一个ADC的DC噪声性能。通过测量这个条件下的噪声,ADC输出代码内的噪声几乎不受基准电压、基准噪声或输入信号噪声变化的影响。虽然这个测试条件相对于实际应用来说是一个过于理想的情况,它的确较好地给出了一个不受某些外部噪声源影响的ADC噪声性能。

    1:ADC噪声性能测试(和调试)…

  • 模拟: 现在PurePath Console 3可以进行微调了!

    如果你听说过智能放大器的话,你也许想过,如何用音频使你的下一款产品在众多的竞争产品中脱颖而出。虽然你能够保证用诸如TAS2555智能放大器等器件设计、布局布线并且生产出印刷电路板 (PCB),不过使上市产品能够发出正确的声音似乎才是最最重要的。

    别担心。PurePath™ Console 3软件套件 (PPC3) 能够用易于使用的图形化用户界面 (GUI) 和集成工具来打消你的这一顾虑。

    全新一代PurePath™ Control 3软件套件结合了以下几个特性:

    • 一个基于区块的GUI,以实现轻松导航。
    • 可以加快学习曲线的应用程序内提示和实战演练。
    • 针对扬声器特性化设置和调谐的逐步处理。
    • 实时更新—无需查看最新版本。

    这个应用程序使你能够快速且轻松地对最终的扬声器解决方案进行特性化设置、调谐和测试,从而在实现全方位保护的同时,确保了声音的响度。在TAS2555智能放大器主页面内…

  • 模拟: 设定新标准:高清音频正在改变着我们的收听方式

    由于目前有大量的新设备和服务能够提供最高品质的音频和声音内容,高清音频离我们越来越近了。你可能已经听到过正在不断发展中的无线高保真音频发烧级设备 (hi-fi,WiFi);通过使用这些设备,用户可以在住所的任何一个房间内,通过Wi-Fi,以流媒体的方式传输高质量音频。你也许还看到过全新的流媒体服务,实现之前根本就不能提供的CD音质或更好的音频内容。很明显,CD的普及很快会成为昨日黄花,现在正是为追求休闲娱乐的听众和音响发烧友们提供更高质量音频的好时候。

    这是四部分博客系列中的第一篇博文。在这篇文章中,我将讨论在相关外形尺寸内对于高质量音频的要求,我还将仔细查看一下高质量音频到底是什么,以及如何满足这一要求。

    高质量或高保真音频可不仅仅是金耳朵 (Golden-Ear) 音响发烧友们享受的音乐;它是一种能够为每个人都提供更加层次浸入式体验的方法。借助高质量音频,你有一种身临其境的感觉,好像与音乐家们在一起,或者获得全新的观影体验…

  • 模拟: 放大其所不能:头戴式耳机到底需要多大功率?(第1部分)

    这篇博文由Bharath Vasan和我共同撰写。

    当我们打算为头戴式耳机应用创建一个运算放大器时(最后选用的是OPA1622运算放大器),我们需要解决的第一个问题就是确定头戴式耳机需要的功率。

    将头戴式耳机和扬声器想象为把输入电气功率转换为可闻输出功率的变换器。与所有处理相类似,这个将电声转换过程具有一个与之相关的效率问题。正如你有可能已经想到的那样,不同头戴式耳机类型的效率也是不一样的。总的说来,包耳式耳机的效率要低于入耳式耳机。

    头戴式耳机厂商通常以特定输入功率下(通常为1mW)的声压级([SPL],单位为分贝)来表示他们产品的效率。例如,一个耳机厂商也许将他们耳机的效率标明为100dB/wM,你应该将这个值读为“1mW时为100dB”。通过使用厂商给出的基准效率,你能够用方程式1计算出其它功率级别下产生的SPL:

    在方程式1中,PIN 代表到耳机的输入功率,而η为1mW基准功率级别下的效率…

  • 模拟: 物联网 (IoT) 中的冷链

    你曾经在家中收到过一箱装有价格昂贵,且对温度十分敏感的处方药吗?如果包装箱被打开了,物品温度上升,而你不十分确切地知道温度有多高,也不知道暴露在这个温度下有多长时间,你该怎么办呢?嗯,我家就遇到过这种情况,确定药品是否还能够使用可不是一件让人高兴的事情。

    在这篇博文中,我将讨论一个物联网 (IoT) 工业应用,其中涉及制造工艺、封装和运输易变质货物—这被称为“冷链”—以及一个被称为数据记录器的简单、低成本解决方案将如何在我的解决方案中发挥重大作用。

    作为资产跟踪的一种形式,冷链管理需要确保产品从制造或种植,直到被使用或消费过程中保持恒定温度的所有方法。以下只是其中涉及的某些行业:

    • 食品。
    • 零售。
    • 医疗(医院—器官移植、血浆)。
    • 医药。
    • 运输(空运、海运、陆运、铁路)。
    • 仓储。

    图1是食品冷链管理过程的一个流程图,其中的温度计符号代表一个有可能需要温度监视的步骤…

  • 模拟: 电容感测:你应该选择哪个架构?

    电容感测在很多应用中大展拳脚,从接近度检测和手势识别,到液面感测。无论是哪种应用,电容感测的决定性因素都是根据一个特定的基准来感测传感器电容值变化的能力。根据特定应用和系统要求的不同,你也许需要不同的方法来测量这个变化。

    在这篇博文章,我将介绍2个特定的架构类型—开关电容器电路和电感器-电容器LC谐振槽路—这是当前一种用于电容感测的电路。

    开关电容器电路

    图1显示的是针对电容感测的经简化电路,它以电荷转移为基础;电路中的开关执行采样保持运行。在采样之间,传感器电感器上的电荷的变化会导致输出电压的变化,然后,通过测量电压的变化量可以确定电容值的变化。

    1:支持采样保持的经简化开关电容器电路的电路原理图

    要对传感器上的电荷进行采样,通过闭合开关S1,并且打开开关S2和S3,使传感器电容器,CS,充满电。一旦CS被充满,S1和S3将打开,而S2将闭合。这就使得传感器电容器上累积的电荷被直接传输到保持电容器…

  • 模拟: 您感测到了什么?—— 四种温度传感器类型的优点与缺点

    选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。在这篇博客文章中,笔者将介绍四种类型的温度传感器(电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻器以及具有数字和模拟接口的集成电路 (IC) 传感器)并讨论每种传感器的优点与缺点。

     

    从系统级的立足点来看,温度传感器是否适合您的应用将取决于所需的温度范围、准确度、线性度、解决方案成本、功能、功耗、解决方案尺寸、安装法(表面贴装法与通孔插装法以及电路板外安装法)还有必要支持电路的易设计程度。

     

    RTD

     

    当一边测量RTD的电阻一边改变它的温度时,响应几乎是线性的,表现得像一个电阻器。如图1所示,该RTD的电阻曲线并非完全呈线性,而是有几度的偏差(示出了一条用作参考的直线)—— 但却是高度可预测并可复验的。为了对这种轻微的非线性进行补偿,大多数设计人员都会对测得的电阻值进行数字化处理,并使用微控制器内的查找表以便应用校正因子。这种宽温度范围…

  • 模拟: 设计抗混叠滤波器的三个指导原则

    在我的上一篇文章中,我讨论了增量-累加模数转换器 (ADC) 的2个重要特点。这2个特点简化了抗混叠滤波器的设计:一个过采样架构和一个补充数字抽取滤波器。这个过采样架构将那奎斯特频率放置在远离信号带宽的位置上,而数字抽取滤波器衰减大多数有害的带外信号。当把二者组合在一起时,它们可以实现更加自由的抗混叠滤波器响应,只需几个分立式组件即可实现这一功能。

    1:用一个适当的抗混叠滤波器来阻止这些混叠

    我们知道,在高精度ADC应用中使用抗混叠滤波器是有益的,不过,设计合适的抗混叠滤波器也同样重要—如果你不小心的话,就像把有害误差从系统中消除一样,很容易将有害误差引入到你的系统中。在为你的应用设计抗混叠滤波器时,请考虑以下3个通用指导原则:

    1. 选择你的滤波器截止频率

    最简单的抗混叠滤波器是一个单极、低通滤波器,如图2所示,它使用一个串联电阻器 (R) 和共模电容器 (CCM)。设计这个滤波器的第一步就是选择所需的截止频率…

  • 模拟: 是升级的时候了:具有斩波的CMOS ADC

    直到最近,诸如高精度电机控制或等离子蚀刻机等工业应用仍然无法充分利用先进高速数据转换器的功能。由于这些系统监视一个频率为数百千赫的小输入信号,以及其更小的谐波,它们对于高速数据转换器的1/f噪声或闪烁噪声非常敏感(请见图1)。

    1:出现1/f噪声时的所需信号与其谐波

    不幸的是,对于这些应用来说,高速模数转换器 (ADC) 正在向更加精细、更加先进的处理参数发展。双极晶体管的1/f噪声转角大约为100kHz;对于互补金属氧化物半导体 (CMOS) 晶体管来说(取决于实际的处理参数),这个值大约为10MHz,或者更大。所以,与双极晶体管相比,CMOS ADC的1/f噪声转角要差/高很多,并且与很多工业应用中使用的极低频率输入范围直接重叠在一起。

    不过,你可以用一个被称为斩波前端的很巧妙,但是很有效的设计特性来克服这个限制。很多工业应用的设计人员已经发现了全新的ADC3k系列,这是因为这款器件配备了一个内部斩波前端。

    斩…

  • 模拟: 稳定时间挑战与改进技巧

    在设计一个用于AC信号处理的数据采集系统 (DAQ) 时,你的测试结果也许不满足你所需的技术规格,其主要原因在于糟糕的失真性能。在这种情况下,你该怎么办呢?也许你会首先检查信号源,然后检查电源、印刷电路板 (PCB) 布局布线,等等,不过问题依然存在。你是不是想过其它原因呢,比如说输入信号的不稳定?这有可能是一个非常重要的考虑因素。

    在这片博文中,我将会谈一谈信号稳定—以及输入信号的不稳定—如何影响失真性能。

    图1显示了一个逐次逼近寄存器SAR模数转换器 (ADC) 输入电路的简化模型和内部采样电容器的时域充电响应。

    1:使信号稳定的电荷分布

    在采集阶段,有一个电荷从输入信号源传输到ADC的内部采样电容器,CSH内。CSH 上的VIN 信号必须在采集时间,tAQ内,至少稳定至最终值的最低有效位 (LSB) 的一半。很明显,如果输入源需要的稳定时间比tAQ长,在tACQ结束时,CSH 上的残余电压误差将大于LSB的一半…

  • 模拟: 用模拟温度传感器集成电路(I C)进行人体温度测量的提示和技巧

    技术进步已允许将温度传感器集成电路(IC)用于人体温度测量(常见于可佩戴式保健带和医疗设备中)等精密应用。由于TI最近发布了适合人体温度测量的小外形精确LMT70模拟温度传感器,用户已向TI的温度传感团队提出了许多与这些类型的应用相关的问题。因为笔者过去介绍其它传感器时已回答了一些这样的问题,所以笔者认为自己应在本文中讨论几个这样的问题。

     

    问:当用模数转换器(ADC)监测传感器时,您如何能用一个12位ADC(如在MSP430™超低功耗微控制器 (MCU) 中发现的12位ADC)实现更佳的量化误差?

     

    答:在软件中使用移动平均值可提高ADC的分辨率 —— 实际上您可改变平均值的数量并看到噪声水平及分辨率的提高或降低。如果施加到ADC输入的信号的噪声振幅超过ADC的最低有效位(LSB),那么移动平均法可发挥作用。例如,采用16个样本的移动平均值可通过方程式1将12位ADC的分辨率增加到14位:…

  • 模拟: 谨呈全系列产品,挑您所需靠慧眼:逻辑系列选择的简短指南

    几乎每一个电子系统均需要某种类型的逻辑器件。凭借TI的海量产品组合,我们差不多能帮助满足任何逻辑需求。虽然所有这些器件都供用户精挑细选,但有时为一种设计选择恰当的逻辑器件却是一项令人望而生畏的工作。知道您正在寻找的确切逻辑功能和电压范围极为有助,但大体符合您标准的器件仍可能数不胜数。因此,让我们讨论一下为什么TI拥有那么多不同的选项,也探究一下如何为您的设计选择合适的器件。

     

    笔者将假设您熟悉传播延迟和输出驱动强度等逻辑术语。如果您需要稍作复习,欢迎查看我们的应用手册《逻辑简介》

     

    那么,什么是逻辑系列呢?逻辑系列是一组靠特定技术运行的独特逻辑器件。例如,高速互补金属氧化物半导体(HC)系列由很多部件组成,包括“与非(NAND)”(SN74HC00)门。实际上您可在我们准备的每一个逻辑系列中发现“NAND”门。作为两个示例,请看一看低电压高速互补金属氧化物半导体(LV)系列(…

  • 模拟: 偏移校正技术可提高下一代心率智能手表的性能

    看来您无需太费劲就能发现人们对光学心率智能手表准确度的抱怨。许多科技博客评论指出:您将从其活动和睡眠跟踪功能(而不是光学心率监测器)中受益来实现您的健康和健身目标。

     

    当光学心率技术被首次引进时,准确度问题似乎使该技术能为众多消费者改善健康状况并提高健身效率的重要性受到了负面影响。光学心率读数的准确度之所以远远不及预期,是因为我们的人体解剖学提出了几项重大挑战。

     

    为了让光学心率监测器能工作,来自光电二极管的准确交流电(AC)读数是必需的。但获得AC的读数非常难,因为有那么多来自系统外部的直流电(DC)输出。DC偏移校正技术使您能读取AC波形信息,同时让DC输出带来的性能问题最少。该技术的运行方式是:偏移减法运算数模转换器(DAC)消除像环境光这样的噪声源产生的任何DC噪声。此外,来自皮肤和动脉的DC噪声也需要进行一些校正。使用这种偏移减法运算DAC,您可更好地读取AC波形信息并放大其余信号以实现大的增益和更高的准确度,如图1所示…

  • 模拟: 获得连接:对那些会被争用的总线进行故障安全偏置!

    欢迎再度光临“获得连接”博客系列(属“模拟线”专题篇)。在上一篇文章中,笔者讨论了如何在几种不同的应用里把低压差分信号(LVDS)收发器用作高速比较器。在本文中,笔者将介绍差分总线的故障安全偏置以及如何在您的下一个设计里实现故障安全偏置功能。

     

     

    可在总线上安装启用不止一个驱动器和接收器(被称为多点)的总线拓扑结构(考虑到它们与点对点总线拓扑结构存在差异)会给系统设计人员带来挑战。(如欲回顾一下总线拓扑架构,敬请阅读笔者以前的一篇博客文章《适合多点应用的LVDS》)。在多点应用中,总线争用和总线闲置情况会导致正常运行期间总线上发生冲突或通信故障。当不止一个驱动器在工作而总线处于不确定状态时,会出现总线争用情况;当所有的驱动器都处于关闭状态或高阻抗(Hi-Z)状态时,则会出现总线闲置情况。故障安全偏置网络的实现能应对这两种情况。

     

    可实现故障安全偏置功能的总线只有两种逻辑状态…

  • 模拟: 减少D类音频放大器中的电磁干扰(EMI)以降低材料清单(BOM)成本却不影响音频性能

    设计人员经常选择D类音频放大器来驱动电视机(TV)、Bluetooth®音箱和笔记本电脑等各种中等功率应用里的扬声器。毕竟,与传统的AB类音频放大器相比,D类音频放大器具有更少的散热量和相对较高的效率(以便延长电池寿命)。如果紧凑的电路板空间非常重要,那么D类音频放大器也颇具优势。

     

    与D类音频放大器相关的最大挑战是电磁干扰(EMI)。传统上用外部电感器-电容器滤波法来减少EMI,但这会增加终端设备的成本、占位面积和复杂度。

     

    TI已开发了几种闭环放大器,包括TPA3110(2010年发布),它通过采用先进的闭环功率级显著减少了EMI。此外,TI还刚刚发布了TPA3140 D类音频功率放大器,该产品包含的一些创新甚至有助于为线缆长度达1米的扬声器提供真正无电感器的性能。在LCD TV(其中较长的扬声器线缆使得满足EMI要求成为一项挑战)领域,这种无电感器的设备已投入生产。

     

    边缘速率控制

     

    一种用来减少EMI辐射的方法是降低该放大器输出转换的压摆率…

  • 模拟: 超越第一奈奎斯特区域

    简介

    数据采集系统的设计人员—特别是需要在过程控制或自动化系统中进行精密测量的设计人员—已经习惯地将他们的系统设计为在第一那奎斯特区域内运行,这只意味着最大输入频率必须被限制在少于一半采样频率的范围内。所以,如果你搭建了一个系统,用于捕捉最大频率为20KHz的音频,那么你必须在40KHz频率以上进行采样,以确保捕获到最高频分量。

    混叠

    那么,当你不遵循这个规则时,系统会发生什么情况呢?我们假定,你在15kHz上对模拟信号进行采样,此时的频率分量高达20kHz—你将最终遇到“混叠”问题,或者将上部分量折叠进入输入信号的工作频段(请见图1)。这些混叠信号将增加到原始信号上,并且将无法把已混叠频率分量与原始信号区分开来。

    1:输入信号与第二那奎斯特区域产生交叉,并被混叠进入信号的工作频段

    在大多数情况下,捕捉模拟信号,并且不遵守那奎斯特采样规则的系统被认为是“不良系统…

  • 模拟: 思考篇:《模拟工程师袖珍参考》的内部故事

    作为一名模拟应用工程师,笔者很多解决问题的工作均涉及为客户推荐可在其整体产品设计中用作子电路的应用电路。因此,笔者了解预测性能时对标准值、公式、印刷电路板(PCB)特性和快捷方式的需求。

     

    笔者的一位同事Tim Green拥有约32年的工作经验,其中16年他都在从事板级/系统级设计。当笔者问他怎么管理这些常用设计辅助工具时,他打开他的文件柜,取出一个文件夹,里边塞满了被翻得卷角的旧文件,都是他多年来收集的自己最喜欢的设计附属资料。掉出的东西中有一本25页的小册子,名为《Burr-Brown电子工程师袖珍参考》,出版于1994年。

     

    那本小册子是笔者和Tim对德州仪器全新的《模拟工程师袖珍参考》(图1)进行简化、整理、使其内容现代化并以电子方式将其公之于众的动机。

    1TI的全新《模拟工程师袖珍参考》(灵感来自于1994年的Burr-Brown小册子)

     

    袖珍参考的一个普遍问题是,您必须非常熟悉它们。换句话说,当遇到难题时…

  • 模拟: 数字总线的用途越来越多

    当我第一次看到数字总线开关时,我实在想不出这些开关到底有啥用。幸运的是,现在我知道了这些开关的多种使用方法;我想在这里与你分享其中一种方法。我将描述单个控制器上复用多个器件的步骤和相关考虑。你可以将这个技巧用于任意类型的通信总线,不过我还是将以USB为例进行说明。

    首先,我想稍微谈一谈“数字总线开关”的定义。我们先将注意力放在这个名称的最后部分。说到底,它只是一个开关。它使你能够用数字的方法,将电路中的一个连接打开和关闭。图1显示的是与一个开关等效的电路。

    1:单通道数字总线开关的简化示意图

    通过输出使能引脚 (OE),用电压来控制这个开关;只需在高电平关闭开关,在低电平时打开开关。(对于低电平有效OE引脚来说,恰恰相反;这些引脚上通常会有标签进行标注。)RON 是开关的内部电阻。A和B到开关的两个连接点。

    未在图1中显示的是传播延迟,它是输入信号到达输出所需的时间,通常在开关的数据表中用t

  • 模拟: 应该选择热敏电阻还是模拟温度传感器呢?

    选择合适的温度传感器不但可以节省成本,还可以尽可能地提高系统性能。在这篇博文中,我将主要来谈一谈热敏电阻和模拟温度传感器,这两个都是成本有效的温度感测解决方案。而问题在于,你怎么才能知道选择哪一个呢?

    从技术上讲,热敏电阻是一种电阻器,它的电阻值随温度的变化而变化。如图1中所示,需要一个偏置电路和少数几个外部组件,在这里,偏置电阻器和热敏电阻组成了一个分压器,并且被接到一个可选运算放大器上,这个运算放大器与微控制器 (MCU) 的模数转换器 (ADC) 相连,从而将热敏电阻的电阻值转换为一个温度值。

    1:热敏电阻解决方案

    热敏电阻的优势在于其低成本。此外,作为一个电阻器,它可以采用极小型两端子封装,并被放置在接线式探针内。

    热敏电阻的缺点是,只有在很窄的温度范围内,它的输出才是线性和准确的,而在这个范围之外会变得非线性。图2绘制了三条热敏电阻的输出曲线,偏置电阻分别为1MΩ、35kΩ和10kΩ。在窄温度范围内,每条曲线都是线性的…

  • 模拟: 超低抖动时钟发生器如何优化串行链路系统性能

    在当今世界,互联网数据流量不断上升,移动设备的使用也呈爆炸式的增长,对于处理快速增长的数据和视频数据流量的电信基础设施的需求变得越来与具有挑战性。根据思科可视网络互联指数全球IP流量预测,2014-2019,到2018年,全球将有40亿互联网用户(超过世界人口的51%),以及210亿个联网设备和连接数量。

    25千兆以太网 (25GbE) 正在快速发展,并且很多分析人士预计它将在未来4年中呈现指数性的迅速增长。想象一下设计有线网络设备来支持过多标准,以及用最小数据包损失和延迟来快速提升数据速率时的复杂程度!

    随着数据速率的增加,链路抖动允许量变得越来越严格。硬件工程师将主要精力放在如何使他们的整个线路卡能够支持最大吞吐量,而为基准时钟产生的随机抖动分配尽可能小的允许量。针对基准时钟,对于一条25GbE的链路(集成范围在12kHz至20MHz之间)来说,可以实现的最大可能均方根 (RMS) 抖动的范围在100fs至300fs之间…

  • 模拟: 避免常见的逻辑电路设计问题

    工程师每天会面对大量的逻辑器件,但是最终为系统选择一款“好用又不贵”的器件可真不是一件容易的事儿。这也是一项很耗时的任务:仔细检查使用说明书和数据表,向现场工程师询问部件的运行情况,在设计中使用了这款器件之后,还要处理设计问题。

    在这篇博文中,我将回答几个与逻辑器件相关的常见问题,希望能使你轻松找到开始进行调试的位置。

    Q:我能让输入大于Vcc吗?

    A:这视情况而定。目前的器件能够很好地处理过冲和下冲;然而,为了获得高于Vcc的恒定电压,器件在结构上必须能够处理高于Vcc的电压。数据表通常指定了器件是否能够耐受过压,而这也是器件在处理较高输入的能力方面的直接指标。可以看一看数据表上输入电压额定值的电气技术规格,如果规定的内容类似于Vin= Vcc +0.5V,那么就表示输入上有一个到Vcc的二极管。施加任何高于Vcc的电压会使这个二极管正向偏置,而这对于器件是不安全的。这也意味着你不能将高于Vcc的电压施加到输入端上…