This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc2640 烧入oad 后,不能烧 其他非oad固件

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

我根据oad for cc26xx 编译好OADtarget后烧入ImgA 设备正常,但是烧写编译好的其他非oad固件时设备却不能工作,是不是一旦烧入了BIM后,以后的烧入固件都要包含BIM。另外问下在工程目录下的util里面有一个BIM和BIM_extflash 2个工程,一BIM是对应OADTarget工程,BIM_extflash是对应SensorTag工程,但是我要吧oad功能移植到其他工程,哪一个BIM会与他对应(如multi_role工程)。

  • 一个是用内部FLASH就可以完成的OAD,一个是要用到外部FLASH的。如果你的程序比较大,就要用到外部的OAD了。对于协议栈使用60KB的版本来说,一般你的应用跑到二十几KB可以考虑用外部OAD了。

  • 你好,

    对应你的工程是sensortag程序。

    你可以直接先在SimpleBLEPeripheral的工程上增加BIM工程然后一起烧写到flash上面去。

    BIM和SimpleBLEPeripheral占用的是flash的两个不同的区域,你单独一个个的烧写是不行的,因为第二个工程的烧写一般会把整个flash擦除再烧写,所以你第一个烧写进去的工程已经被覆盖掉啦。

  • 那为什么SensorTag工程 的BIM_extflash是单独烧的 ,如果不烧入BIM_extflash 设备是启动不了的。

  • OADTarget工程是通过  python "C:\Python27\Scripts\hexmerge.py" -o "$PROJ_DIR$\FlashROM\Exe\OAD_merge.hex" -r "0000:1FFFF" --overlap=error "$PROJ_DIR$\FlashROM\Exe\OADTargetApp.hex":0100:1FFFF "$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\util\BIM\CC26xx\FlashOnly\Exe\BIM.hex":0000:1F5FF "$PROJ_DIR$\..\..\Stack\CC2640\FlashROM\Exe\OADTargetStackFlashROM.hex":F000:1EFFF 来合并BIM和编译后协议栈和应用程序,外部oad这里面的地址应该怎么改,我看了,在SensorTag工程中没有类似的语句。SensorTag工程中也没有什么imageA和imageB的控制宏,外部oad有没有什么文档参照。

  • SensorTag工程和 multi_role工程 的协议栈他们除了协议栈地址不同外,还有什么不一样?,能否共用,直接在multi_role工程工程中添加oad服务和外部BIM,能不能实现外部oad升级,外部oad的BIM的执行过程是什么样的,和内部oad执行过程是否一样,参照SensorTag工程实现multi_role外部flash oad能帮忙实现下具体步骤吗,有多少模块需要加到multi_role工程中?

  • 帮顶,请问您multi-role的oad解决了吗,我现在也遇到了这个问题