CC2340R5,SDK V912
CC2340R5用作主从一体,当从机被连接后,主机停止扫描,请帮忙看看是哪里出了问题。
感谢您对TI产品的关注。我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。
您好,
您设置的最大连接数是多少?您可以在 sysconfig -> RF 栈 -> BLE -> 一般配置中查看。
如果您将最大连接数设置为 2 个或更多,问题是否仍然存在?
另外,您是如何确认设备没有扫描的?
连接数是2个,一主一从。测试了,发现是连接间隔设置太短了,设置的10ms,改成20ms,目前还没发现问题。想问下,客户端没有扫描了,有没有什么方法获取到这个状态
ke liu 说:想问下,客户端没有扫描了,有没有什么方法获取到这个状态
没有理解这个问题,请详细说明一下。