LP-EM-CC2745R10-Q1: channel sounding IQdata必要性

Part Number: LP-EM-CC2745R10-Q1


您好 我现在有两套LP-EM-CC2745R10-Q1设备,我现在能通过这两套设备并允许TI提供的SDK获得两个设备的距离。那么我有一个疑问,就是运行SDK之后会给到我local设备和remote设备的IQdata,如果我用的是LP-EM-CC2745R10-Q1支持蓝牙6.0协议的这套设备采集的iqdata来进行距离估计,就是我利用之前的蓝牙协议例如蓝牙5.1也能采集到iqdata,那么这两个不同的协议都能采集到iqdata,那么我为什么一定要用蓝牙6.0的协议呢?
总而言之,就是通过之前的蓝牙协议也能获得iqdata,为什么channel sounding要用6.0协议呢?