Hi,我目前正在基于CC2745R10开发基础功能,想向官方技术支持请教一下如何在程序烧录后禁用SWD接口功能?我在CCS20.4的IDE的SYSCFG功能中看到了图一这个选项,但我没有找到在程序中如何使用的。请帮忙回答下这两个问题:
- 该.syscfg文件中对CCFG.scfgAllowDebugPort = false;这个禁用就可以直接映射到TRM中SCFG寄存器的allowDebugPort 这位吗(图二所示),是否配置这位为FALSE后就可以实现我禁用Debug的需求?因为我在TRM 5.6章节看是需要修改CCFG寄存器(图三),所以是改CCFG/SCFG都可以实现该功能吗?
- 如何该配置无法满足需求,我还需要配置哪些寄存器可以实现我的需求?

图一

图二

图三