This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Android手机做主机,连接多个从机

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540, TIDA-00374

如题:Android手机做主机,连接多个从机,从机分别隔一段时间自动传送数据(简单是温湿度数据)给主机,每次主机连一个从机,但是设置后要自动连接,cc2540/cc2541可以实现吗?

  • weifang,

    这个是可以实现的。但是主要工作是在Android手机的APK上。你需要手机记住连接过的设备,然后依次再去重新连接。

    在设备端,你只要保证每次断开连接之后,设备立马处于广播模式就行了。

  • 您好!谢谢指导,采用这种方式连接节点有没有限制?即手机端最多能连多少个从机?

  • weifang,

    完全取决于手机的性能。每家Android手机可能都不一样。

    比如iPhone,有客户试过,做的适当,20个都可以。

  • 您好!

             在官网看到的例程TIDA-00374《星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上》。文档中说终端发送的是不可连接的通知包广播出去,中央接收器从各个终端接收数据。我没进行过蓝牙开发,我想问下这个是什么机制,中央接收端和各个终端没有配对,只是监听广播包吗?如果是这样的话,那么终端的数量是不是就没有限制了?