Q1
iphone --蓝牙 --串口 方式进行高速的收发数据
大部分时间要求在 5ms 发送一次 13byte
但是最高的时候可以达到 5ms 40个byte
现在用的ble模块 高速时候要不就掉线 ,要不就是丢包 或者数据错乱(收到多个0)
目前有没有成熟稳定的ble 可以支持和苹果手机 高速通信呢
Q2
CC2540 2541 2640 2650 这四款芯片 在通信速度上 性能稳定性上 都有什么区别呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
Iphone做不到你所谓的 5ms 40byte。
iphone控制了最小连接参数,BLE控制了每包发送的payload只有27byte。
所以如果你一定要高速通讯,我有两个建议。
等到五月底,TI发布新版SDK,支持BT 4.2,BT4.2的payload会加大到70byte,这样就可以满足你的要求。
另外,你可以选择双模蓝牙,数据传输率大大提高。
通讯性能你需要问SIG,CC2540 2541 2640 2650都是一致的
我们改进的是内核,radio,射频性能,工艺。