This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

为什么CC2540设备 ,工作一段时间(几十天到几个月)就无法和苹果连接了,安卓和dongle可以正常连接和使用?

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

如题,目前手上线索如下:

1,个别设备被安卓手机连接一次之后,苹果又能继续连接和使用,但也有部分设备依旧;

2,苹果手机并未升级,排除手机IOS版本兼容性带来的影响;

3,使用的芯片为CC2540,加密,有用到内部flash做系统参数保存,低功耗运行

4,使用dongle连接,服务通道获取一切正常

由于芯片已经加密,无法读取其中的flash固件,苹果和安卓的区别应该是连接参数的标准不同,为何以前可以,现在不可以,如果说固件损坏,安卓又能正常使用?甚至安卓还具备一定的修复功能?百思不得其姐,不知道有没有同行遇到类似情况,谢谢!