请教各位一个问题,
我现在想实现主从方通过静态的密码,配对后通讯。但主从都没有输入输出能力。
我了解一下,如果主从没有输入输出能力,是不会使用静态key进行配对,有没有什么方法可以使双方使用预先定义的code进行配对。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教各位一个问题,
我现在想实现主从方通过静态的密码,配对后通讯。但主从都没有输入输出能力。
我了解一下,如果主从没有输入输出能力,是不会使用静态key进行配对,有没有什么方法可以使双方使用预先定义的code进行配对。
谢谢
Viki Shi,你好,
谢谢你的回复。
我尝试如下更改,可还是不用code,即可pair成功,请再帮忙看一下,谢谢:
Central:
IO cap:GAPBOND_IO_CAP_DISPLAY_ONLY
MITM:TRUE
DEFAULT_PAIRING_MODE : GAPBOND_PAIRING_MODE_WAIT_FOR_REQ
PASSCODE:111111
Peripheral:
IO GAPBOND_IO_CAP_NO_INPUT_NO_OUTPUT
MITM:TRUE
DEFAULT_PAIRING_MODE : GAPBOND_PAIRING_MODE_INITIATE
PASSCODE:123456