cc2640能否设置像蓝牙耳机一样,设置配对后,接近手机就自动连接上的?
不依赖app的自动扫描和连接,而是通过输入pin码配对的方式
如果可以的话,请问要怎么设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
cc2640能否设置像蓝牙耳机一样,设置配对后,接近手机就自动连接上的?
不依赖app的自动扫描和连接,而是通过输入pin码配对的方式
如果可以的话,请问要怎么设置?
我输入pin码,绑定好了,但是复位芯片后,它没有自动重连啊
你读一下GAPBOND_BOND_COUNT ,看看绑定设备个数是多少,有没有存进去
我看到有2个绑定的设备,然后我调用 GAPBOND_ERASE_ALLBONDS 删掉所有的保存信息后,再配对,是有1条新记录的,但是还是无法自动连接
而且配对之后,手机端都没办法去连接2640,因为点击那个配对的条目,弹出来的就是删掉配对信息的对话框
你好!我看到以前也有个相同问题的帖子,但是也没有结果
http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/bluetooth/f/103/t/71759.aspx
我也是想要实现类似4.0的耳机那样的效果,就是不需要app的情况下,手机自动连接2640,需要如何进行设置和处理?
我用SimpleBLEPeripheral的工程,修改绑定那块的配置,没办法实现,有其他的示例工程是能实现类似效果的么?
就描述看,CC2640这边应该是绑定上了,信息也保存了。可能是手机部分的问题。你用的是IOS吗?参数设置等是否都符合他家的规范?
我用的是安卓手机
对,这个问题得问下,为什么IOS扫描设备扫不到2640?我试过4s、6等几款iphone,都扫描不到,这是为什么?难道我只能通过app扫描到ble设备么
协议栈只支持到GATT GAP层,BLE所有上层的协议栈都在APP层实现 这是必须要安装APP才能正常使用BLE设备的原因