Other Parts Discussed in Thread: CC2640
各位大神,我在开发板上调试了一个软件,可以正常工作, 现在需要烧录到 1.8V 供电的板子上,但是发现烧录后,搜索不到广播。
如果 CC2640 工作在 1.8V 的话,有需要额外配置的地方吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2640
各位大神,我在开发板上调试了一个软件,可以正常工作, 现在需要烧录到 1.8V 供电的板子上,但是发现烧录后,搜索不到广播。
如果 CC2640 工作在 1.8V 的话,有需要额外配置的地方吗?
你好,
请问一下你使用的是外部DC\DC还是使用的内部DC\DC。
如果使用的外部DC\DC才需要修改配置文件:
在APPLICATION CCFG.C文件当中
//#####################################
// Alternate DC/DC settings
//#####################################
//#define SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_ALT_DCDC_SETTING 0x0 // Alternate DC/DC setting enabled
#define SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_ALT_DCDC_SETTING 0x1 // Alternate DC/DC setting disabled
#define SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_VMIN 0x8 // 2.25V
#define SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_DITHER_EN 0x0 // Disable
//#define SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_DITHER_EN 0x1 // Enable
#define SET_CCFG_MODE_CONF_1_ALT_DCDC_IPEAK 0x2 // 39mA
但是如果你使用的内部DC\DC,我有测试CC2640 EVM,在1.8伏供电电压下工作完全没有问题。