This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教CC2540的配对和数据通信问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

我在“阿莫”一篇博客上面看到说,"ble的广播是可以指定广播信道的,广播信道分别是37、38、39, 但TI的协议栈官方例程里已经默认设置了在广播阶段 同时三个信道一起广播,但是一旦跟主机连接上后,就只在其中的一个信道传输数据"

1.这里 “就只在其中的一个信道传输数据” 指的是BLE(如CC2540)就在“37,38,39”中的一个通道工作和传输数据吗?

   如果不是,那具体的通信方式是什么?

  • 蓝牙总共40个信道,数据通信的时候,不用广播信到的。
  • peng yi1,

    BLE的机制,广播的时候,37,38,39,37,38,39,37,38,39,。。。。。37,38,39,37,38,39,37,38,39.。。。。。这样不停重复。

    连接成功之后,就是0~36,按照一定的规律进行跳频通信。

  • 你好,

    slave设备处于广播模式时,这个时候他只在三个通道上进行广播,这三个通道是37,38,39,你也可以设置他只在这三个通道中的一个通道上广播。

    但是处于连接模式下之后,他就在除开这三个通道以外其他的37个通道上进行通信。

    主从在握手时会规定一个channel map,规定我们在固定的几个通道上通信。

    过一段时间之后,我们再换一个channel map,在另外的固定几个通道上通信。