RT. 我的意思是完全不需要配对过程,包括just works。 但是也可以建立连接,传输数据。这可以吗?如果可以的话,应该怎么做,才能跳过pairing过程呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
RT. 我的意思是完全不需要配对过程,包括just works。 但是也可以建立连接,传输数据。这可以吗?如果可以的话,应该怎么做,才能跳过pairing过程呢?
谢谢TI的答复。我知道需要先建立link layer的连接,才会发起配对。我昨天查了一下core spec 4.2 的GAP 协议。好像有所发现。 里面有两个flow chart提到了再security Mode 1 level 1的情况下, 可以不配对(figure 10.1和figure 10.2)。 那么我又有新的问题了,这个security mode 和 level是在什么时候怎么告诉对方的呢?难道是advertising 的包里通过不同的AD structure? 我暂时还没找到这样的AD type,请问TI的工程师,这是怎么做的呢?
我以前是蓝牙 firmware engineer, 但是对HCI 以上的层次并不是很了解。谢谢指导!
你好,
我没有明白你的意思,你是想问CC2640如何不去使用pairing的方式直接和另外一个蓝牙设备进行连接?
配对是可选的吧,你可以在不配对的前提下和4.2的设备建立连接吧。
这个只是在CC2640工程里面进行相应的宏定义设置,不需要设置底层的东西..