CR2032供电,cc2640上电复位不成功,不知道怎样回事?
1. 用电源供应器供 , 没有问题 , 正常工作。
2. 进口的CR2032电池(松下,印尼产,香港带过来的) , 没有问题,正常工作。
3. 国产的CR2032电池,上电不工作,发现在电流在2mA -3mA 之间 , 而且不工作 , 这时必须手动复位一次,工作正常。
请问知道是怎么回事吗? 以前有没有遇过?
另外说明一下, 我们在外面买的CC2640,CC2541产品都有这个问题。我们反复测试过,对CR2032电池有要求。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
量了复位脚,断电后复位脚位一直是0.8V 。
上电时发现在有9mA的电流,万用表量的。实际上最大电流应该大于 9mA。
正常工作时2uA-80uA , 应该怎样解决 ?