iar 编译出现以下问题。
Fatal Error[e72]: Segment SLEEP_CODE must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
以下方法我都用过:
1.重装iar for 8051(version 8.10.4),对应ble协议栈1.3.2;
2.options 选项中我设置是正确的,options>linker>linker configuration file>......\lnk51ew_cc2541F256_banked.xcl
3.如果2.中的options 设置为options>linker>linker configuration file>......\ti_51ew_cc2540b.xcl,则编译无错误,但是无法下载