This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【蓝牙音响/Soundbar设备设计】TI 提供完整音频解决方案!

Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TAS5731M, TAS5731, TPA3136AD2, TPA3136D2, TPA2039D1, CC8520, TAS5624A, TAS5558

TI 凭借专业音频及数字处理技术,可提供最高品质的音频体验。本期为您介绍蓝牙/无线音响设备设计方案,集成了音频和数字专业技术,为消费者提供更高的应用灵活性、紧凑和多功能器件以及节能型解决方案。
赠书活动贴在这里:
http://www.elecfans.com/topic/edm/img/25352_tidesigns_logo3.jpg
参考设计
原理图
测试资料
Gerber 文件
用下面这些器件将帮助您完成蓝牙/无线音响音频设计
器件
说明
数据表
立即订购
高端数字输入音频功放
采用 96kHz 架构的数字输入闭环 D 类放大器评估模块
http://www.elecfans.com/topic/edm/img/icon_cart_e_32.png
具有 2x50W D 类音频放大器的立体声扬声器优化器和保护片上系统
具有混合 RAM/ROM 处理器的数字输入、闭环 D 类放大器
中端数字输入音频功放
具有 DSP 和 2.1 MODE 的 20W 立体声数字音频功率放大器
具有扬声器均衡、DRC 和 2.1 支持的 20W 立体声 I2S 音频放大器
采用 EQ 和 AGL 的数字音频功率放大器
具有 EQ 和 3 波段 DRC 的开环数字音频功率放大器
中端模拟输入音频功放
30W 无滤波器 D 类立体声放大器,带 AM 抑制
采用 SpeakerGuard™ 的 30W 立体声 (BTL) D 类音频放大器
10W 超低 EMI 无电感立体声 (BTL) D 类音频放大器
低端模拟输入音频功放
低成本 10W 无电感立体声 (BTL) D 类音频放大器
供电降压芯片: 1.8V/3.3V
采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器
4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器
功放和系统供电升压
具有 10A 开关的 13.2V 输出,同步升压转换器
具有强制 PWM 模式的 18.5V、3.2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器
超低待机功耗供电LDO
具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO
查看更多消费电子类方案:
·         条形音箱(低端)
·         条形音箱(高端)
·         PC 扬声器
 
  • 有关蓝牙音箱的解决方案好全面,从功放到电源以及无线收发,都有。支持下。也希望中奖

  • 一直支持TI,对WIFI 音频和蓝牙音频感兴趣,打算开发一些小产品,希望得到支持。

  • 一直支持TI,准备开发车载音频DSP和蓝牙,WIFI,音频系列,希望在TI可以得到支持,谢谢。

  • TI 目前在小功率(2W-5W),中功率(5W-50W)以及大功率(>50W)都有非常成熟的产品,链接如下http://www.ti.com/lsds/ti/analog/audio/overview.page,我们也在汽车上也有新的产品开发出来,例如TAS6424,TAS6422等等,在audio 的DAC和ADC以及Codec,我们也有非常广泛的产品线。在Bluetooth上,我们也有新的支持蓝牙5.0的产品released。感谢您对TI的支持,我们也会尽全力去支持客户的产品。

  • TPS61088的EMC设计有没有相关的指南,请介绍一下

  • TI的资料很丰富,而且非常使用,平时设计中也能借鉴,强烈支持&学习。

  •   蓝牙音箱整体的技术较为成熟,成本的控制也相对较好。而对于便携式设备来说,待机功耗和工作效率,十分重要。
      TPS709系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用而设计的超低静态电流器件。一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。这些器件的静态电流仅为1µA,因此对于由电池供电、要求闲置状态 功耗非常小的常开系统而言,这是非常理想的解决方案。为了增加安全性,这些器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能。
      TPS709输入电压范围是2.7V至30V,十分的宽,可提供固定输出电压1.2V至6.5V,值得推荐。

  •   蓝牙音响现在已经十分的普及了,基本上家家户户都有蓝牙音响,但是寿命、音质、可靠性都做的好的,并不是很多。
      TAS5731M是一款30W的高效数字音频立体声功率放大器, 一个串行数据输入可处理最多两个离散音频通道并能与大多数数字音频处理器和MPEG解码器无缝整合。
      TAS5731M只能作为从属器件,从外部源接收所有时钟。根据输入采样率的不同,TAS5731运行时带有384kHz开关速率至352KHz开关速率间的的脉宽宽度调制 (PWM) 载波。 与四阶噪声整形器结合的过 采样可提供一个白噪音基准以及从20Hz至20kHz的出色动态范围。
      这款产品,音质十分的出色,功能也很多,是一款很不错的产品。

  •   蓝牙技术,通俗地讲就是设备与设备之间进行短距离传输数据的无线技术,回归到蓝牙音响上,就是音频信号从音源发出通过蓝牙载体传输到蓝牙音响上播放的技术。
      蓝牙音箱是指依靠蓝牙传输协议A2SP立体声协议进行信息传输的音箱,直白点讲是指将“蓝牙”技术应用在传统数码和多媒体音箱上,让使用者可以免除电线的牵绊,自在地以各种方式聆听音乐。
      TPA3136D2/TPA3136AD2借助采用扩展频谱控制方案的高级EMI抑制技术,既能实现在输出端使用成本较低的铁氧体磁珠滤波器,同时能够满足EMC要求,降低了系统成本。
      TPA3136D2/TPA3136AD2器件可驱动阻抗低至4Ω的立体声扬声器,效率高达90%,无需外部散热器,而且将在双层印刷电路板 (PCB) 上实现全功率输出。
      TPA3136D2/TPA3136AD2无电感运行,启动时无喀哒声和噼啪声,解决了HiFi爱好者的不少烦恼!

  • 非常高兴能够看到BT speaker-蓝牙音响的资料合集。现在蓝牙技术普及率之高是显而易见的,特别是在车载设备、便携式设备当中更是方兴未艾,大行其道。

    对于车载、居家等蓝牙音响设备其音质以及使用寿命、价格等因素是其抹不开的硬性指标;而便携式的蓝牙设备则受电源容量等客观条件影响,电源问题成为其头等大事。但是这些所谓的问题,在BT speaker-蓝牙音响技术当中得到了完美的解决。请看:

    对于便携式,小型化蓝牙音响设备我十分看好TPS709系列线性稳压器是针对功耗敏感型应用而设计的超低静态电流器件。一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。这些器件的静态电流仅为1µA,因此对于由电池供电、要求闲置状态 功耗非常小的常开系统而言,这是非常理想的解决方案。为了增加安全性,这些器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能。
      TPS709输入电压范围是2.7V至30V,十分的宽,可提供固定输出电压1.2V至6.5V,值得推荐。

    而对于车载、居家等固定环境当中的蓝牙设备我绝对支持TAS5731M是一款30W的高效数字音频立体声功率放大器, 一个串行数据输入可处理最多两个离散音频通道并能与大多数数字音频处理器和MPEG解码器无缝整合。
      TAS5731M只能作为从属器件,从外部源接收所有时钟。根据输入采样率的不同,TAS5731运行时带有384kHz开关速率至352KHz开关速率间的的脉宽宽度调制 (PWM) 载波。 与四阶噪声整形器结合的过 采样可提供一个白噪音基准以及从20Hz至20kHz的出色动态范围。

    总之BT speaker-蓝牙音响是我们大家从事蓝牙音响设计和研发的不二之选。

  • 蓝牙音箱整体的技术较为成熟,成本的控制也相对较好。而对于便携式设备来说,待机功耗和工作效率,十分重要。

    TI提供了整套的解决方案,有小功率和大功率的,值得去学习,在实际设计应用TI的方案,支持TI。

  • TI 有很详尽的无线(蓝牙)扬声器解决方案,能帮助客户快速找到适合自身系统设计的特色参考设计和产品,有非常详细的数据手册和应用案例,参考设计,大大降低用户的使用难度。差动输出 DAC ,D 类放大器,放大器的完整性能实现出色的噪声性能和极低的失真,同时通过 miniDSP,可添加音频处理和滤波功能,从而进一步增强终端设备中的音频性能。有机会申请芯片评估性能

     

  • TI的音频技术与配套解决方案还是非常全的,资料也很全。

    低,中,高端的音频解决方案齐全,另外稳定和低功耗的电源也是音频的重要基石,所以TI针对此也给出了很多电源解决方案

  • 蓝牙应用已经很成熟,性能和功耗方面TI产品的优势也很突出。但蓝牙应用还是有些不便的地方,比如10米的距离限制就很烦人。在家中,戴着耳机或者移动音响,换个房间就中断了,体验很差。是不是能在蓝牙设计过程中改善一下,TI有没有类似的方案?或者利用Wi-Fi来连接,现在充电宝都有,可以作为移动电源,这样功耗稍大一点估计也不是问题。

  • 支持TI,一直使用TI的产品,TI的蓝牙,功放系列很全,产品也很好,在便携式的如果能够提高续航能力,是需要改进的,TI的蓝牙功耗很低,以后再多多改进。

     TPA3136 10W 超低 EMI 无电感立体声 (BTL) D 类音频放大器
    TPA3144 低成本 10W 无电感立体声 (BTL) D 类音频放大器
  • TI 目前在小功率(2W-5W),中功率(5W-50W)以及大功率(>50W)都有非常成熟的产品,各种方案音质都很不错,还有低噪声的LDO芯片,总的来说TI的芯片性价比高,可靠性高。

  • TI提供了全系列的蓝牙,无线音箱解决方案,哪些器件将帮助您完成蓝牙/无线音响音频设计能够提高高可靠的音质,较低成本的芯片,非常棒,支持TI。

  • cc2564b 用在蓝牙语音传输很不错的!

  • 蓝牙无线音响音频设计是比较复杂的系统设计,而且越来越多方面的应用采用蓝牙无线音响,蓝牙无线音响设计对各方面的要求都比较高,例如低功耗设计、功率效率等等,没有一个好的设计,坐出来的蓝牙音响用户体验非常不好,例如传输距离短、音质差、抗干扰能力差等等,TI凭借着多年的音频领域及数字信号处理技术,为工程师提供了完整的音频解决方案,参照TI的方案设计,可以大大提高用户体验,同时开发时间缩短、在音质和质量方面比市场上同类产品更好。

  • BT模块重要的是,无线功耗的控制。 TI在整个方案上有很不错的功耗管理,同时功放的可选类型和性能都相当不错。有机会试用一下!

  •         TI提供的这组音频解决方案参考设计可以说是丰富多彩又全面具体,既有“功放”参考设计又有“电源”参考设计,音频功放既有数字输入中、高端音频功放又有低、中端模拟输入音频功放,还有无线超低音放大器;电源既有高电压(13.2V/18.5V)又有低电压(1.8V/3.3V),还有超低待机功耗供电LDO以及小型 5W 无线电源发送器参考设计。从这一组参考设计中可以看出TI对设计人员的贴心考虑,可以说这是一套非常完整的音频解决方案。作为设计人员可将这些“模块”信手拈来运用于设计中,对于加快产品的开发会起到事半功倍的效果。

  • TI的蓝牙/无线音箱设备方案可以说是非常的齐全,覆盖了高中低端,满足了不同是使用场景,集成了音频和数字专业技术,为消费者提供更高的应用灵活性、紧凑和多功能器件以及节能型解决方案。

    例如小型化蓝牙音响设备TPS709;车载、居家等设备TAS5731M,

    这些都拥有完整的设计方案,对于开发者来说,可以节省宝贵的开发时间。

  • 详尽的蓝牙扬声器解决方案。TI越来越给力了,从电源到 影音,而且成本也控制得不错,以后项目都首先考虑TI了

  • 好全的蓝牙无线通信解决方案,可以好好学习喽!支持一下!

  • 本帖涉及了,中高低端,数字,模拟的蓝牙音箱的设计方案,很全面,很强大,如果能够增加智能联网方面的应用,系统会有质的提升,在智能设备,家用物联网这方面

  • 音箱的设计随着亚马逊和苹果产品的发布,关注的人群也是高速增长。现在主要设计的蓝牙+WIFI的音箱设计,采用的是TI低功率扬声器PA TPA2039D1,3.2W Mono Class-D Audio Power Amplifier,12dB的固定增益;外接的是4Ω/3W的扬声器,但是实际测试中发现扬声器输出的声音偏小,功率值达不到预定设计的值,正在努力调试中。TI的蓝牙芯片搭配扬声器PA的方案设计可以说是值得期待。因为车载音箱的设计聚焦于大功率的设计,这样对设计的难度也是加大了;关注TI方面的音箱设计。

  • TI会不会也想一些厂家一样,出个单芯片蓝牙音响解决方案啊?

  • 无线超低音放大器参考设计是在模拟超低音设计基础上集成 CC8520 PurePath音频无线射频SoC模块,实现声音的无线传播。硬件由无线射频模块、模拟音频控制板和音频放大器板组成。无线射频模块采用CC8520无线传输集成模块,音频放大器板采用TAS5624A与TAS5558组成。由MSP430F2132IPWR控制选择无线或有线模式,一块评估板能实现两种模式的功能,与现在的蓝牙音箱的控制方式一致。

    声音有三要素:频率(控制声音高低,即 音量),声压(强弱响度),波形(音色)。通过调节音频信号的频率控制音量。通过设计不同的功率,控制声压。通过EMI设计、音频信号处理、电源管理滤波和低噪声的功放保证音色。

    实际无线音频项目设计中,还要考虑更多的问题,比如电源和功率,噪声和失真度,效率,电池,EMC,散热,PCB布局等。

    TI提供完整的解决方案,可参考。

    TIDA-00232 Block Diagram.pdf
  • 首先要对TI表示感谢和尊重,提供了这么多完整音频解决方案,集成了音频和数字专业技术的蓝牙/无线音响设备设计方案,加入了不少节能,紧凑,灵活性的器件。目前的蓝牙技术在各个市场的普及是很广泛的,内到家居,随身便携,外到车载,在体积,价格,性能,效率,温度,辐射,容量,接受度,性能,保护,安全,远程控制,用户体验评价,市场占有率等方面,都有完美的设计芯片和设计方案来解决。
    蓝牙技术在WIFI,充电线,数据线,相对的体验中绝对起到了重要作用,其方便性无疑是用户的首选,做什么都非常方便。蓝牙技术方案无疑就是这些性能实现的保证。而本文中TI的各种芯片无疑起到了决定性的作用。例如现在的无线技术某方案,连接集成到模拟超低音设计里,高性能的立体声数字输入放大器系统,音量,低音,静音的控制,包含模拟和无线控制板等经得起测设和再开发的考验。
    超低待机功耗供电也是用户性能方案首选,设计者在蓝牙/无线音箱音频设计,针对无线耳机,音响,SOUND BAR 的应用设计和指标分析,解决方案的分享,都需要TI技术和TI芯片的支持。真希望能有更多的实验,资料,讲解的视频,具体的参考设计的提携,虽然说有一种说法叫直接参考TI设计来做设计,但是也希望可以有详细揭破这些设计的视频指导,来让设计者更加了解蓝牙音频设计方案的原理,融入一种更为深知的环境氛围。