This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【4.12 BLE研讨会精彩QA+有奖问卷调查】有关蓝牙5.0的那些常见问题,请戳这里!

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2592, TIDC-CC2650-CC2592-EMK, CC2590, CC2640R2F, TIDA-00374, SEGGER, CC2541, CC2650, CC2564, TMS320F28054F, CC1310

研讨会精彩QA

 

NEW!  4 月 27 日新添 16 个问答 


Q: CC2640在低功耗模式下对两线制串口的支持,有相关的使用例程么?

A: 可参考我们的低功耗2线UART工程(Unified NPI with UART Software Handshaking)来进行移植, 链接

https://github.com/ti-simplelink/ble-sdk-210-extra/tree/master/Components/npi/unified

  

Q:  cc2640 GPT 定时器 输入蒱获应怎样做 有例子代码参考吗?

A: 我们的专业技术支持论坛有专门的讨论和代码,可参考链接 https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/420104

 

Q:  CC2640 SCE模拟UART怎么弄? 能否实现低功耗的UART?

A: 使用Sensor Controller Studio中的UART Emulator例程,直接导出驱动和firmware,再融合到蓝牙代码中去就可以了。

 

Q:  m0 m3 和 sensor controller之间的数据交互,如何保证数据及时性,可靠性和冲突避免?A:  M0不需要用户编程,M3和M0之间的数据交互是蓝牙协议栈负责的,只需要M3应用程序编程完成之后,协议栈就会根据使用需求来控制M0了。Senror Controller和M3的数据交互比较灵活,可以SC编程给M3发中断事件,通过事件来通知M3处理,M3也可以采用轮询的方式来读取SC采集的数据,详细可参考用户手册

 

Q: 安全方面,是基于 mitm配对才有提升,不走mitm 配对流程,有提升吗?

A: 安全是一个系统问题,比如基于MITM配对,OOB配对,应用数据AES加密等,可参考以下链接:

http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/410829

http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/466282

https://security.stackexchange.com/questions/141336/what-is-the-difference-between-bluetooth-le-secure-connections-le-security-mode

 

Q:  RF走线阻抗要求多少?走线有什么规则要求?

A: 一般情况下,对于现在流行的IOT射频板来说,都用50ohm阻抗系统。关于布线规则,可以参考视频培训http://training.eeworld.com.cn/TI/video/9180  和 http://training.eeworld.com.cn/TI/video/7215   

 

Q:  CC2640R2能加PA吗?有什么推荐PA芯片,使用中需要注意什么?

A: 可以的,TI推荐使用CC2590或CC2592。 可以参考tidc-cc2650-cc2592-emk

 

Q: 天线的匹配是靠近天线端还是芯片端?哪里比较好?

A: 天线匹配电路是靠近天线端口的。

 

Q: 阻抗匹配怎么调试呢?

A: 一般情况下,需要矢量网络分析仪和储备相关的知识。最终的目标是实现回波损耗小,带外抑制强。

 

Q: 匹配走线,与地间隔多少最好?

A: 这个没有“最好”的概念,是需要进行50ohm的阻抗控制的。微带线等微波信号线的阻抗控制是和微带线的宽高比相关的。

 

Q: 天线那一部分到地的过孔有没有什么讲究?

A: 如果问题是指表层地和主地之间的过孔的话,一般来说,越多越好。过孔距离远远小于波长。

 

Q: 主芯片电路PCB在设计的时候有什么注意点?

A: 可以参考视频培训http://training.eeworld.com.cn/TI/video/9180   和 http://training.eeworld.com.cn/TI/video/7215   

 

Q:  rf的带宽多少?

A: 对于蓝牙来说,是从2400MHz~2480MHz的80MHz

 

Q:   天线的厚度会影响天线的性能吗?

A: 正常的铜箔厚度的变化对性能的影响可以忽略。

 

Q:  CC2640R2F过FCC了吗?

A: 关于认证,用户需要自己的产品去做,我们有认证好的模块提供,可参考:http://www.ti.com/devnet/docs/catalog/endequipmentproductfolder.tsp?actionPerformed=productFolder&productId=23000

另一方面,针对蓝牙认证,可参考我们的文档:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/How_to_Certify_your_Bluetooth_product

  

Q: 蓝牙的天线设计有什么参考实例吗?

A: 可参考我们的天线选型指南 (http://www.ti.com/lit/an/swra161b/swra161b.pdf ), 里面选好合适天线后再找对应的天线的设计文档(比如DN007  2.4G倒F天线http://www.ti.com/lit/an/swru120c/swru120c.pdf )。 另外,也可以参考我们实际一些参考设计的天线,比如launchPad, sensor tag 等。

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4月20日 增加 8个问答

 

Q: CC2640R2F 支持设置在具体那些信道范围内跳频吗?

A: 可参考蓝牙标准内的规定, 可搜索AFH (Active Frequency Hopping)

  

Q: CC2640R2F过FCC了吗?

A: "关于认证,用户需要自己的产品去做,我们有认证好的模块提供,可参考:http://www.ti.com/devnet/docs/catalog/endequipmentproductfolder.tsp?actionPerformed=productFolder&productId=23000

另一方面,针对蓝牙认证,可参考我们的文档:http://processors.wiki.ti.com/index.php/How_to_Certify_your_Bluetooth_product

   

Q: 蓝牙的天线设计有什么参考实例吗?

A: 可参考我们的天线选型指南 (www.ti.com.cn/cn/lit/swra161), 里面选好合适天线后再找对应的天线的设计文档 ( 比如DN007  2.4G倒F天线 www.ti.com.cn/cn/lit/swru120 )

  

Q:  CC2640在低功耗模式下对两线制串口的支持,有相关的使用例程么?

A: 可参考我们的低功耗2线UART工程(Unified NPI with UART Software Handshaking)来进行移植 https://github.com/ti-simplelink/ble-sdk-210-extra/tree/master/Components/npi/unified   

   

Q:  cc2640 GPT 定时器 输入蒱获应怎样做 有例子代码参考吗?

A: 我们的专业技术支持论坛有专门的讨论和代码,可参考链接 https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/420104

   

Q: CC2640 SCE模拟UART怎么弄? 能否实现低功耗的UART TBD-Barbara      

A: 使用Sensor Controller Studio中的UART Emulator例程,直接导出驱动和firmware,再融合到蓝牙代码中去就可以了。

    

Q: m0 m3 和 sensor controller之间的数据交互,如何保证数据及时性,可靠性和冲突避免?

A:  M0不需要用户编程,M3和M0之间的数据交互是蓝牙协议栈负责的,只需要M3应用程序编程完成之后,协议栈就会根据使用需求来控制M0了。Senror Controller和M3的数据交互比较灵活,可以SC编程给M3发中断事件,通过事件来通知M3处理,M3也可以采用轮询的方式来读取SC采集的数据,详细可参考用户手册

    

Q: 安全方面,是基于 mitm配对才有提升,不走mitm 配对流程,有提升吗?

A:  安全是一个系统问题,比如基于MITM配对,OOB配对,应用数据AES加密等,可参考以下链接:

http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/410829

http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/466282

https://security.stackexchange.com/questions/141336/what-is-the-difference-between-bluetooth-le-secure-connections-le-security-mode

  

第一批问题: 

Q: 怎么读取RSSI值?

A: 可参考我们的软件例程Simple_Central, 里面有示例;

(SDK下载后安装路径 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_central\tirtos\iar)

具体相关的函数及EVT可参考:

SimpleBLECentral_readRssiHandler

SimpleBLECentral_processAppMsg

SBC_RSSI_READ_EVT;

  

Q:  BLE 4.2 比 BLE4.1 和 BLE4.0 的数据传输速度翻倍提升,具体如何实现?  

A: BLE4.2协议增加了一个数据长度拓展的特性,允许控制器在一个包内发送高达251Bytes的应用数据,而BLE4.1协议限制在27Bytes;

具体可参考我们的GITHUT上的实例工程和文档:

https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/blob/master/docs/throughput_example.md

 

Q: 有支持Mesh的计划吗?

A: 我们会在SIG合作,在SIG发布MESH后再推出TI的符合SIG标准的MESH

  

Q: 蓝牙5.0的射频方面有哪些改变?相比之前的会关注哪些指标呢?

A: BLE5.0协议的主要技术更新有三个,一是距离方面可以扩大4倍距离 (通过编码实现);二是速度方面可以快2倍(更快的PHY速率);三是增加广播拓展特性,用户广播包能包含更多的信息;

  

Q:  CC2640的IO数量是多少?              

A: CC2640有3种封装,4x4, 5x5, 7x7,各最多支持10,15,31个GIPO. 我们CC2640R2F除了上面的三种封装,还添加了2.7x2.7发超小WCSP封装,有14个GPIO;数据手册有内涵,详情参考:http://www.ti.com/cn/lit/gpn/cc2640r2f

  

Q: 比较关心低功耗的解决方案,一个要使用10年8年的终端,有类似的方案吗?              

A: 蓝牙功耗主要因素一个是芯片层面,一个是应用层面,还有一个就是系统层面;芯片层面,CC2640的RF具有极低的发送和接收功耗, 且内置低功耗的M3处理器;应用及系统层面,这里我们的一个10年产品周期,由纽扣电池供电的温湿度传感器设计可参考:TIDA-00374; 同时,学习我们针对蓝牙功耗的文档也会对你设计有帮助:swra478

www.ti.com/cn/lit/swra478

  

Q:  R2版本的CC2640跟R1版本的CC2640除了在Code空间上有区别,还有其他功能区别吗?     

A:  CC2640R2F与CC2640相比,出了能够额外提供~42K空间外,能够支持BLE5.0协议和拥有超小的2.7x2.7的WCSP封装是他的另外两大特性!

  

Q:  cc2640还是用ccdebug去烧录程序?是否支持j-link?     

A: CC2640是ARM内核,能够支持的烧录工具有:XDS100v3, XDS200, IAR I-Jet and Segger J-Link

  

Q:  cc2640R2支持Homekit吗?             

A: 我们的CC2640 和CC2640R2都支持,我们有完善的低功耗M4处理器MSP432+CC2640 Homekit方案。详情请参考链接:

http://www.ti.com/ww/en/internet_of_things/iot-homekit.html

  

Q:  CC2640支持无线升级 (OTA)吗?   

A: CC2640支持片内及片外OAD,拥有完整的例程及说明文档;请下载我们的蓝牙开发SDK,目录有惊喜:

C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack

文档里面有详细说明

    

============================================================================

亲爱的工程师,很高兴您参加蓝牙解决方案的线上研讨会;为了能提供更好的后续服务,我们希望获得您的宝贵的建议,我们将在回复以下问题并在评论区提供建议的用户中抽取10名幸运者赠送精美礼品。

1. 您在本次研讨会中最感兴趣的主题是?登录myti之后才能勾选下列选项。

[Poll]

2. 作为这次研讨会的补充,您希望增加哪部分内容?请在本帖回复告诉我们。