希望德州仪器能不断完善提高蓝牙芯片。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
cc2540在个人电脑蓝牙应用方面 :bt tool,monitor oad,捉包软件,利用芯片的
usb转串口或者usb接口通信。
3.cc2540片内flash可以达到256k,oad实现比cc2640,cc2640r2
都方便,主要是蓝牙功耗大了些!
4. cc2640的优点是内核为cortex m3,数据处理功能强,蓝牙通信功耗低,功耗仅次于da14580蓝牙芯片,二者的射频部分供电很相似,采用内部dcdc。
大秦正声 说:2. cc2540和cc2640共同的不足就是没有内部集成巴伦,希望德州仪器
在以后的蓝牙芯片集成巴伦,方便客户设计,如果蓝牙芯片能把加速度传感器
集成在一起,就非常理想了。
这点不认同呀。。。。CC2640可以用单端的射频设计架构,发射功率、接收机灵敏度还是出类拔萃滴:-)
BR.AZ
5. cc3200,da14580,cc2640有类似的地方,
早期的cc3200内部没有flash,wifi协议在内部rom,
app在内部sram运行,和蓝牙da14580的存储工作模式大致一样的。
另外cc2640蓝牙功耗降低也采用了da14580的射频dcdc电源模式。
德国的dialog很厉害,差点收购atmel。我有自己的烧录工具,可以让cc3200
和da14580 的代码从内部sram工作!
不带巴伦也可以工作呀。。。:-)
简单理解就是幅值小一半嘛。
BR. AZ
也就是要在片子贴板子之前先刷好软件了,
待刷CC2640C2F怎么收费?
芯片哪种封装?做一套烧录座子最小系统,成本和人力至少1000块,烧录一片收费2块,500片才够成本。
用第三方烧写器
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC13xx_CC26xx_Tools_Overview#Production_Programmers