Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564, CC2640R2F
想问下用过CC2564MODA的大神们,这个模块买回来还需要编程吗?
我这边是想用这个模块通过蓝牙接收音频信号给DSP处理,然后DSP通过串口利用蓝牙发点控制命令。
我看资料介绍里面都是提模块可以配合MCU使用,但是模块本身是否需要编程呢还是已经有固化好的程序?
用过的大神麻烦讲解下,我是刚好项目用到蓝牙才开始接触,问题可能有点小白,大家见谅。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564, CC2640R2F
想问下用过CC2564MODA的大神们,这个模块买回来还需要编程吗?
我这边是想用这个模块通过蓝牙接收音频信号给DSP处理,然后DSP通过串口利用蓝牙发点控制命令。
我看资料介绍里面都是提模块可以配合MCU使用,但是模块本身是否需要编程呢还是已经有固化好的程序?
用过的大神麻烦讲解下,我是刚好项目用到蓝牙才开始接触,问题可能有点小白,大家见谅。。
zhaorong li 说:这个程序是编译到我的MCU上还是编译到模块上的呢?另外我看介绍提到��持M3,M4的CPU,但是我这边准备用的是DSP,提供的SDK能支持DSP吗?
应该是不行。。。。工作量太大了。
但你可以把MSP430+CC2564做成一个模块一起用把。
推荐你看一下wi-linktek的2564的方案。http://www.wi-linktech.com/index.php/product/c0.html
BR.AZ
非常感谢,我大概了解了。CC2564还要配个MCU的话对我们来说成本太高了,我还是再找找其他方案
是的,这颗料不是SoC的。双模蓝牙。
如果你只要BLE模式的话,可以选择CcC2640/cc2640r2f.
BR.AZ
你好,我的情况和这位兄台的差不多,我也用的是CC2564MODA Rev1,.0的模块,通过uart口与MCU(STM32F103RET6)通讯,直接上电,由MCU发送command给CC2564,但是就是在手机端扫描不到蓝牙,你说的意思是这颗蓝牙要起来,还必须给蓝牙模块另外配颗芯片进行蓝牙端的服务开发是这样吗?还有发下你说的参考资料或者相关开发的地址链接!急!!!谢谢!