近几年,物联网发展势头迅猛,对无线通信的数据吞吐量、可靠性等要求也越来越高。纵观无线通信市场,蓝牙、WiFi、Zigbee等短距离无线通信技术在产品应用中各有优势。值得提一下的是,在刚刚过去的蓝牙亚洲大会上,德州仪器(TI)基于CC2640R2F SimpleLink无线单片机(MCU)的蓝牙5应用开发,展示了蓝牙作为物联网核心技术的无限潜力。
CC2640R2F是一款无线微控制器 (MCU),适用于蓝牙5低功耗应用,兼容蓝牙4.x低功耗应用。与 CC2640 相比,CC2640R2F 增加了用户闪存空间和增加了蓝牙5特性,非常适用于提升物联网应用的性能。不仅如此,CC2640R2F 拥有一个完整的单芯片硬件和统一的软件解决方案,同时还包含了一个基于ARM® Cortex®-M3的应用处理器和用于射频 (RF)的Arm Cortex-M0 处理器内核,自动电源管理、高度灵活的全功能Bluetooth兼容无线电以及一个低功耗传感控制器。
随着蓝牙技术广泛应用于物联网多个领域中,可以说,蓝牙已经成为目前最庞大的无线技术之一。其中CC2640R2F作为最新的蓝牙无线技术,自推出以来,已被广泛应用在包括家庭楼宇自动化、健康和医疗、体育和健身、工业4.0、信标等物联网智能产品中。
1.家庭和楼宇自动化
在智能家居与楼宇自动化设备中CC2640R2F可应用于照明设备、智能安全锁、安防保卫系统、家用电器、网关。
2.健康和医疗
在医疗保健领域主要应用于可携带式小型设备,有温度计、血糖仪和血压计、助听器、体重秤及低周波按摩器等。
3.体育和健身
体育和健身设备是蓝牙产业应用比较广泛的行业领域,所涉及的设备有活动监视器和健身追踪器、心率监视器、跑步和自行车传感器、运动手表等。值得提一下的是,传统设备只可以用手机与设备单一连接,而采用CC2640R2F与昇润多模态无线组网专利技术可实现多对多连接,即主设备可以连接多个从设备,而从设备也可以被多个主设备连接。
4.工业
在工业领域可涉及物流,生产制造自动化、资产跟踪和管理、HMI和远程显示以及访问控制,CC2640R2F在工业应用中具有超低功耗和交互稳定等优势。
5.零售
在零售领域中使用CC2640R2F主要用于信标、广告、电子货架标签 (ESL) 和价格标签以及支付系统等设备。
基于CC2640R2F典型应用
智能穿戴
近两年智能可穿戴设备市场的快速增长与蓝牙技术息息相关,蓝牙体积小、成本低以及功耗低的特性,为长期使用小电池供电的可穿戴设备提供了省电省流量的完美解决方案。昇润科技CC2640R2F智能穿戴方案,制造厂商只需要根据PCBA及相应的套件设计外观就可以了,因为昇润科技对蓝牙底层协议,APP软件,PCBA硬件等全部都开发好,甚至包括电池和屏幕等套料,这不仅降低了很多厂商涉足穿戴式设备的门槛,同时也将缩短各厂家各自摸索开发的周期,大大缩短各厂家新品的上市时间。
智能门锁
智能门锁简单来说就是内置蓝牙模块,实现用手机遥控开门,而且能够实时监控门锁状态,随时随地掌控家里的进出情况。昇润科技蓝牙门锁方案采用TI蓝牙芯片CC2640R2F设计,通过CC2640R2F蓝牙连接锁具,可以实现手机APP开锁、近距离蓝牙匹配开锁、远程授权亲友开锁等一系列的功能。
资产管理
蓝牙技术能够发射与接收2.4GHz的无线信号,通讯距离可达到100+米,且在有效范围内可以穿越障碍物进行连接,没有特别的通讯视角和方向要求,可实现对实物状态、运行过程以及服务进行综合管理。CC2640R2F MCU在资产管理方面的应用,有望称为新一轮蓝牙技术创新发展的浪潮。
移动支付
蓝牙与移动支付的结合是移动安全解决方案安全性与便捷性的重要体现,近两年各类蓝牙KEY、蓝牙POS等智能终端的新兴,为移动支付的发展注入新活力。各类金融IC卡终端通过蓝牙传输和智能手机相连,也成为金融IC卡接入互联网的重要数据入口。
TTC CC2640R2 SDK 是由我司针对TI的CC2640R2F芯片开发提供的快速开发工具。旨在让开发人员不再需要将大量精力放在蓝牙调试方面,只需要将精力放在对CC2640R2芯片功能的应用开发上。
TTC CC2640R2 SDK提供了蓝牙参数设置、蓝牙数据收发、蓝牙状态处理等API,同时也提供了测试程序,开发人员无需再设计测试程序。使用TTC CC2640R2 SDK能适配我司提供的TTC-BLE 软件,方便调试数据收发,并且支持数据加密解密功能,能极大的缩短CC2640R2F的开发周期。