由于蓝牙网状网络是一项全新标准,因此希望通过本篇文章,帮助行业人士快速掌握蓝牙网状网络标准及设计应用基础知识。
Q:什么是蓝牙mesh
A:蓝牙Mesh网络是用于建立多对多设备通信的低功耗蓝牙(BLE)新的网络拓扑。它允许您创建基于多个设备的大型网络,网络可以包含数十台,数百甚至数千台蓝牙Mesh设备,这些设备之间可以相互进行信息的传递,非常适合楼宇自动化,无线传感器网络,资产跟踪等IoT解决方案。
Q:蓝牙 Mesh相比于其他协议的优势
A:蓝牙 Mesh是在低功耗的基础之上开发出来的,它相对其他协议有五大优势。最大的优势就是蓝牙 Mesh无需网关就可以直接与智能终端通信,这能够充分利用了人机交互体验好的优势;第二是没有网关,成本低;三是安装非常便捷,用户体验上也尤为好;四是低功耗支持能力强;五是有强大的组网能力,双向可组250个节点,单向可组1000个节点,这在无线技术中能做到是非常不容易的!
Q:一般在什么地方会使用蓝牙 Mesh
A:在楼宇自动化市场会很活跃,特别是商业照明解决方案以及多个市场的传感器网络解决方案。它非常适合需要数十台,数百台或数千台设备相互通信的物联网解决方案。
Q:哪些蓝牙版本支持网状网络?现有产品可以升级支持蓝牙 Mesh技术吗?
A:网状网络采用蓝牙低功耗,与核心规格版本4.0及更高版本兼容。升级由几个因素决定,如蓝牙芯片中可用的内存量。
Q:为什么要选择蓝牙网状网络而不是其他低功耗无线网状网络解决方案?
A:蓝牙网状网络为开发人员带来许多关键优势,包括:
1.工业级解决方案:商业建筑和工厂自动化是低功耗网状网络的主要新市场机遇。这些市场需要真正的工业级解决方案,蓝牙 Mesh可提供严格的可靠性,可扩展性和安全性。
2.成熟的全球互操作性:当存在真正的多厂商互操作性时,市场才能蓬勃发展,消费者才能放心将您的产品与其他供应商的产品配合使用。而蓝牙 Mesh实现了这几点:
①全栈实现
②以互操作性为中心的规范方法
③经过时间考验的互操作性工具和流程
3.成熟的、可信赖的技术:使用蓝牙技术可以带来显著的增值能力,例如信标支持服务和资产跟踪服务。
Q:如何构建一个蓝牙网状网络产品?
A:构建一个蓝牙网状网络产品,需要有兼容的硬件和软件。蓝牙网状网络需要支持GAP Broadcaster和Observer roles的底层蓝牙LE 4.x或蓝牙5堆栈,以及广播和扫描数据包(要在蓝牙LE上使用蓝牙网状网络协议,建议使用蓝牙模块提供商的SDK,其中包括具有相应API的蓝牙网状网络协议)。
Q:如何构建一个蓝牙网状网络手机应用程序?
A:要开发适用于蓝牙网状网络产品的智能手机或平板电脑应用程序,如果您的移动操作系统提供合适的API,使应用程序能够满足Mesh Profile规范中定义的蓝牙LE广告包的相关要求,则应使用advertising bearer方式。在这种情况下,advertising bearer是首选bearer。在无法使用advertising bearer的时候,可以使用Bluetooth Mesh代理协议来启用通过proxy node与网状网络的通信。proxy protocol可以在标准蓝牙低功耗GAP和GATT API之上实现。
Q:传感器解决方案,是不是从蓝牙广播转移到网状网络?
A:是的,传感器解决方案采用网状网络,其范围、数据容量和安全功能优于广播,非常适合传感器网络。
Q:蓝牙网状网络是否具有更高的功耗?
A:不,传感器和类似电池供电设备在蓝牙网状网络上作为低功耗节点运行。他们只需要每四天唤醒一次,或者当他们有数据传输时,如温度读数。从而降低了功耗。
Q:可以使用蓝牙网状网络将音乐发送到其它扬声器上吗?
A:不,网状网络规范仅适用于蓝牙LE,不支持音频流。
Q:蓝牙 Mesh是否影响附近运行的其他蓝牙无线设备?如听音乐
A:不会影响,可以继续听音乐。
Q:有没有其它蓝牙低能耗网络拓扑结构可用?
A:有的,可用于蓝牙LE的其他网络拓扑包括:
①点对点:用于创建一对一设备通信,是数据传输的理想选择,非常适合连接的设备产品,如健身跟踪器和健康监视器。
②广播:用于建立一对多设备通信,优化本地化信息共享,是信标解决方案的理想选择。